处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

当MHL遇到USB Type-C

当MHL遇到USB Type-C
来源:EEFOCUS 时间:2015-07-21

根据中国互联网信息中心发布的《第35次中国互联网发展统计报告》,截至2014年12月,中国网络视频用户规模达到4.33亿,其中手机视频用户约 3.13亿,占比约为72.28%。可见使用手机观看、传输视频已经成为多数网民的选择。对于一些对视频质量要求较高的用户来说,希望能把手机里面的视频 内容用大屏幕播放出来,可以采用无线网络来实现视频内容的传输,但是无线网络传输有延迟、功耗大、带宽也相对比较小,因此对于视频内容要求特别高的用户, 终还是会选择有线传输。

 

MHL(Mobile High Difinition Link,移动终端高清影音接口)就是这样一种技术,手机如果支持MHL协议,可以通过micro-USB接口或者Type-C接口连接大屏幕电视,把手机上的内容直接在电视上播放。

 

 

MHL联盟成立于2010年4月,三星、诺基亚、索尼、东芝和矽映(Silicon Image)是其创始会员。现在全球范围内,包括所有的电视、手机、家庭音响、车载系统等媒体终端,支持MHL协议的设备已经超过7.5亿台。

 

MHL的标准是superMHL,superMHL将传输带宽从MHL3.0的4K30帧扩展到8K120帧。因为现在8K的内容和电视并不多,所以 目前superMHL只支持到单通道4K60帧。此外MHL规范在传输视频的同时还可以传输其他数据,例如鼠标键盘等简单的USB接口外设控制指令,同时 superMHL支持40W的充电功率。

 

人们对于电子设备各种接口的不断变化苦不堪言,过不了几年就要换一种接口,这也是导致无线接入方式大行其道的原因之一。现在USB Type-C接口有望结束这种混乱的局面。USB Type-C没有方向性,因此正反插都可以,一共24个引脚,可以支持10Gbps(USB3.1)的传输速度,并支持USB输电规范(USB Power Delivery),传输功率100W。这样的接口,应该可以满足未来大多数的连接要求。

 

MHL联盟因此也推出了MHL Alter Mode模式,可以在USB Type-C接口上传输符合MHL规范的视频,目前支持单通道传输4K60帧的视频,通过扩展可以使用4通道传播8K60帧的视频。通过支持USB Type-C接口,MHL规范有望得到更广泛的应用。

 

Lattice提供的MHL over USB Type-C方案,

一个Type-C接口可以同时支持传输MHL视频和USB3数据

 

Lattice在今年初收购了Silicon Image,“这样一个收购具有1+1>2的效果,Lattice有FPGA解决方案,而Silicon Image可提供多种有线与无线的互联方案,我们的互联方案主要面对家庭、办公、通讯和工业类,这些应用会需要各种各样的接口转换,特别是面对现在互联网 大潮的发展,互联互通的需求是越来越大,这对Lattice来说是非常好的机会!”Lattice高级产品市场经理Rick Sun说道。

 

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22196次
2 1N4001 0.19MB 18109次
3 DAC1220E 0.95MB 16434次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15978次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14169次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11845次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9415次
8 DS1337U+ 0.28MB 9196次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9192次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9107次