处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

薄膜太阳能电池竞争太凶残,CIGS还有戏吗

薄膜太阳能电池竞争太凶残,CIGS还有戏吗
来源:OFweek太阳能光伏网 时间:2015-07-20

作为新能源发电中的重要一员,太阳能光伏发电已经为越来越多的人认识和接受,并开始广泛投入到各个应用领域。中国作为现如今全球的光伏市场,政府在制 定光伏“五年计划”的目标以及补贴上网电价等方面雄心勃勃。有分析机构预计,2015年亚太地区新增的30GW光伏容量中,中国将占14GW。中国市场潜 力可见一斑。

CIGS电池:效率创纪录

自2004年以来,随着全球光伏产业的飞速发展和技术的更新换代,导致了全球多晶硅出现了供求矛盾,严重的阻碍了晶体硅太阳能电池产业的发展,尔后随之相伴相生的价格战和抢料战更是让行业内的矛盾火上烧油。在这种情况下,薄膜太阳能电池顺势发展。

然而,由于早期多以硅基薄膜、CdTe等为主打的太阳能电池量产的转换效率明显低于晶硅电池,加之2009年前后多晶硅产能相对过剩价格暴跌,薄膜电池在与晶硅电池竞争中一直处于下风。

CIGS薄膜太阳能电池作为薄膜电池中的重要一员,经过近几年的发展,其量产效率不断被刷新。以德国Manz集团为例,该公司前不久发布的研究成果显 示,其量产CIGS薄膜光伏组件的转换效率已然突破16%。可以说,这是薄膜太阳能电池界的一次重大突破,为薄膜太阳能电池在光伏市场竞争中增添了砝码。

此外,已知的CIGS薄膜太阳能电池实验室转换效率为21.7%,2014年12月由德国太阳能和氢能研究机构ZSW采用共蒸镀法制备而成。这也意味 着CIGS太阳能电池已经具备与传统的晶硅太阳能电池相抗衡的能力,未来CIGS电池毫无疑问将成为太阳能电池业内的“明日之星”。

当前,在光伏产业兴起的背景下,国内外企业纷纷在薄膜太阳能电池业务上大显身手。诸如日本Solar Frontier、美国First Solar、中国汉能控股集团等企业先后相继进入薄膜太阳能电池行业,成为行业的者。而德国Manz集团借助与ZSW在CIGS技术方面的合作,也为 自身在这一领域赢得一席之地。

行业竞争 CIGS迎挑战

不得不说,近几年来,随着新兴市场的崛起,曾经一度辉煌的欧洲光伏市场已然失色,市场份额明显下降,以致全球光伏市场的核心区域逐步从欧洲向亚洲转移。这其中,中国市场的表现十分惊人。

受益于政府出台的一系列政策的支持,中国光伏市场近两年保持年均超10GW的增长速度,2014年底累计光伏并网装机量已达28GW。毫无疑问,中国已经成为全球的光伏市场。换句话说,如何抢占中国光伏市场,将是未来一段时期无数光伏企业竞相研究的课题。

当前,在全球光伏市场上,晶硅技术路线依然主导光伏发电市场。据知名研究机构数据显示,目前市场上多晶硅电池转换效率能达到18%,单晶硅电池能达到20%。然而薄膜电池中以CIGS电池为例,目前市场上的效率只有14%左右,在转换效率上薄膜电池依然存在一定的差距。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22196次
2 1N4001 0.19MB 18109次
3 DAC1220E 0.95MB 16434次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15978次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14169次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11845次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9415次
8 DS1337U+ 0.28MB 9196次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9192次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9107次