处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

有范儿又有用的充电解决方案,不只有无线充电

有范儿又有用的充电解决方案,不只有无线充电
来源:EEFOCUS 时间:2015-07-20

在电池技术没有突破性进展之前,续航能力一直是移动设备走向更轻更薄性能更强的桎梏。以现有的手机为例,厂商“曲线救国”的方式通常有几种:增大电池容量,使用更好的充电技术,更多元化的充电场景。

 

比如无线充电,目前有三大标准:Qi、PMA、 A4WP,不同标准旗下聚拢着不同厂商。Qi 是其中常见的,LG、三星、HTC 都与它有合作。虽然看起来比较方便,但无线充电存在明显弊端。因为不同厂商使用不同标准,即使你一直使用固定牌子,能够提供这种服务的手机型号也不多;关 键问题是,手机需要放在充电垫或底座上,而理想中把充电座内置于广泛家具和公共场合的计划并没有实现。

 

 

或许,我们应该寄望于更多新技术。

 

捕捉电波

 

 

 

Nikola推出了一款手机壳,它能捕捉到无线射频信号,吸收能量,再反馈到手机本身,为手机充电,类似于回收。据说通过这种方式,电池寿命可以延长 25% 到 30%。

 

但毕竟是回收,而非充电,外界对这种方式还存在很多质疑。Nikola 的创始人 Will Zell 给出了技术层面的回应:因为离手机里的传输线很近,所以实际操作上并不会有什么问题。他终的期望是该技术可以遇到适配的手机,当然,这得跟手机生产商来谈。

 

目前,这家公司已经在春季做好了款产品模型,明年的前三个月,会以 100 美元的价格出售。

 

太阳能转化

 

法国的 Sunpartner Technologies 公司近在研制一款名为 WYSIPS 的晶片,晶片上覆盖很多的小太阳能电池,当它被插进移动设备的时候,就可以将太阳能转化为电能,为移动设备充电。

 

但它的劣势也很明显,充电情况取决于光线强度,强光比弱光效果更好,目前来说,电池寿命一般可以延长 10% 到 15%。

 

据 WYSIPS 市场部的负责人 Matthieu de Broca 透露,公司目前正在和一家名为 Kyocera 的手机制造厂商合作,准备在明年将晶片植入手机。

 

运动发电

 

虽然笨拙,但是可能更有效。Ampy,埃文斯顿(Evanston)的一家创业公司,现在就有这样的装备。这个充电器跟扑克牌一样大,内含磁铁线圈电感 器,根据电磁感应原理,运动能使线圈产生电,所以当你在散步、跑步或者骑车的时候,这个电感器就会被激活,就可以用来给手机充电。

 

Ampy 在去年秋天募集到了 310000 美元,超过其预想三倍,他们打算在今年秋天发布批硬件设备来回馈那些在资金上给予他们支持的人,以及早就在网上预订过产品的用户。

 

当然,以上不管哪种方式,需要改善的地方还很多。对他们而言,更大的挑战其实在于取得主流用户的信任,终引导消费。但 Will Zell 的态度非常乐观,他认为总有一天,技术会成熟起来,电池寿命将不再是个问题,也不会像现在这样被拿来讨论。

 

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22196次
2 1N4001 0.19MB 18109次
3 DAC1220E 0.95MB 16434次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15978次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14169次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11845次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9415次
8 DS1337U+ 0.28MB 9196次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9192次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9107次