来源:搜狐IT
时间:2014-09-12
2014年IDF期间,英特尔重点介绍了全球首款14纳米可以商用的芯片®酷睿™M处理器,并且透露了这个产品发布的时间节点:基于这个芯片的产品将于下个月正式量产。关于这个新产品,有这些新闻点可以和大家分享:
1,功耗。尽管英特尔产品性能强劲,但业界一直在质疑英特尔产品的功耗。这次发布的新处理器产品,功耗仅4.5瓦,是英特尔历史上效能的酷睿处理器。
英特尔数据显示,与上一代产品相比,由于功耗已降低至4.5W,在执行有效工作负载的情况下,可将电池的续航时间延长达20%(1.7小时)。
2,用途。新产品功耗低,可以应用于超薄无风扇的产品。英特尔将这一产品主要应用于2合1设备,这也是英特尔继超极本概念之后,力推的另一个新概念产品。
与第四代智能英特尔®酷睿™处理器(Y系列)相比,新处理器的封装体积减小50%,并将热设计功耗(TDP)降低了60%。OEM厂商可以基于更小、更薄的主板。
3,上市时间。传统PC企业再次成为英特尔的合作对象。宏碁、华硕、戴尔、惠普和联想均推出了相关产品。尽管已经在IFA上展示了相关产品,但批产品的大批量上市仍将要等到今年10月。
4,高管言论。英特尔公司高级副总裁兼PC客户端事业部总经理施浩德提到,新产品将在性能和轻薄这两方面结合。
一个明显的例子,已经私有化并且淡出公众视野的戴尔电脑董事长戴尔出席了IDF的主题演讲环节,并展示了一款戴尔平板产品。它只有6毫米,是全球薄的平板产品。此外,根据英特尔高管的PPT,包括戴尔在内的多家公司将推出基于14纳米的产品。
5,其他功能
此外,英特尔新芯片产品还具备一些新特点,比如支持高清多屏联动,支持英特尔第二代802.11ac产品(英特尔®无线AC 7265),支持英特尔® Pro无线显示功能。