处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

泰克推出全自动Thunderbolt发射端一致性测试解决方案

泰克推出全自动Thunderbolt发射端一致性测试解决方案
来源:我爱方案网 时间:2012-08-27

导言:目前thunderbolt高速传输接口是计算机界的新宠,在苹果发布带有Thunderbolt接口的新MacBook Pro的同时,就有不少品牌宣布将推出Thunderbolt的相关产品,高于USB2.0的20倍的传输速度吸引了无数商家,各种解决方案也层出不穷,本文介绍泰克推出全自动Thunderbolt发射端一致性测试解决方案

泰克公司日前宣布,推出针对Thunderbolt技术的具有业内快测试执行和“响应速度”(time to answer)的全自动发射端(Tx)一致性测试解决方案。另外泰克公司还推出了用于加快Thunderbolt接收端(Rx)测试任务的设置。

Thunderbolt是一种革命性的I/O技术,它在性能和灵活性上比当前I/O技术具有实质性的飞跃。它在一根 电缆 上提供了两个10Gbps双向通道,并通过对PCIExpress和DisplayPort协议的支持,简化了终用户体验。工程师在交付Thunderbolt技术的设计,并加快向消费者推出产品时面临巨大时间压力,泰克的测试工具能帮助他们将测试设置和运行时间小化,同时提供对设计问题的深入洞察和分析能力。

使用泰克DSA70000系列示波器的新自动Thunderbolt发射端测试解决方案是业内首个提供被测设备(DUT)状态控制并支持双通道测试的解决方案。与一次只支持一个通道的解决方案相比,泰克解决方案显著缩短了测试时间和提高了测试效率。在接收端侧,泰克公司推出了12.5GbpsBSA系列BERTscope误码率分析仪的详细设置,来帮助实现更快和更一致的接收端侧测试。

泰克Thunderbolt测试解决方案的另一个优势——特别是对于物理层调试挑战而言——是支持有界不相关抖动(BUJ)的隔离。这种抖动形式通常是由发生在相邻高速通道(如Thunderbolt技术中所用的通道)上的串扰而造成的。其他抖动分解模型会错误地将BUJ置于随机抖动中,使得设计人员难以隔离串扰问题。

凭借该Thunderbolt解决方案,泰克公司完善了其对包括Display Port和Dual Mode Display Port协议在内的显示技术标准的深层支持。这使设计人员能够使用相同的测试工具来确保多种显示标准的互通性。

泰克公司高性能示波器总经理BrianReich表示:“由于Thunderbolt技术实现了速度和与现有I/O技术兼容性的结合,我们将其视为十年一遇的突破性技术。自Thunderbolt技术问世以来,我们一直与英特尔公司保持紧密的合作关系,来开发广泛的一流工具来帮助我们的客户高效地将Thunderbolt产品推向市场。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22233次
2 1N4001 0.19MB 18145次
3 DAC1220E 0.95MB 16467次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 16016次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14199次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11879次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9449次
8 DS1337U+ 0.28MB 9228次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9227次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9141次