处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

如何解决照明灯具的测试测量痛点

如何解决照明灯具的测试测量痛点
来源:EEFOCUS 时间:2015-06-19

家用照明灯具在出厂时,都是需要经过测量装备严格的检测,当照明灯在正常工作或特定模式下时,电压、电流和功率只有在规定的范围内,才能视为合格品。但是,其中的测量精度问题,一直是测量的痛点,今天我们就来戳一戳家用照明灯具测试的痛点!


测试痛点:

对家用照明灯具进行电压、电流和功率等测试,但是使用的测试仪器无法满足精度要求!


测试要求

1、 高精度的电压、电流和功率等参数测量;


2、 权威标准的电流谐波测量分析;


3、 可以通过上位机软件对测量结果实时监测分析;


解决痛点

周立功致远电子为了解决家用照明灯具的测试测量痛点,改变了传统的测量现状,推出了PA300系列的功率计!让您轻松测量家电照明灯具,测量痛点不再有!

 



图1  照明灯具测试系统构成示意图


1、 功率测量精度高达0.1%,小测量电流低至50µA,能够测量低至0.01W的功耗。


功率计的基本测量精度可高达0.1%,由于双分流器技术的应用,可以保持分流电阻的温度稳态变化,降低温漂,可以实现从小电流到大电流测量时都能保证0.1%的功率测量精度。而且,在5mA量程下,PA310可以在100µW的分辨率下执行测量。


2、结合PAM上位机软件,PA310可以执行符合IEC61000-4-7谐波测量标准。


对于电网中波动的电压电流,该如何测量可再现的谐波测量结果?根据IEC61000-4-7标准的严格规定,谐波测量的频谱分析时间窗为10个周期,因此 测量仪器必须能防止谐波分析时出现的频率混叠现象。同时,其采样频率需同步跟踪输入信号的基本频率,从根源上杜绝频谱泄露现象的产生。PA300系列功率 计采用了纯硬件模拟滤波器与锁相环技术,避免了频率混叠与频谱泄露的发生。保证了谐波测量的可再现性。

 



图2  谐波分析


PA300系列功率计可进行完全符合谐波测量国际标准IEC61000-4-7:2002(IEC61000-4-7:2002标准,根据基波的频率、电 压、电流、功率分别可测量到多50次谐波,不论是总谐波畸变率(THD),还是基波成分、各次数的谐波含量、相位差和含有率等均可测量。另外,谐波分析 次数的上限值可在2-50次之间自由设置,即使是对THD运算上限次数有规定的场合也可按照其规格进行运算。


3、标配PAM上位机软件,可实时监测和分析测量数据,且可通过标配的丰富通信接口USB、RS-232、GPIB和以太网接口上传至PC机。

 



图3  上位机测量分析


周立功致远电子PA300系列功率计助力家用照明灯具测量测试,避免了以往的测试痛点,为您提高工作效率的同时,依然保证了结果的可靠性!

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22196次
2 1N4001 0.19MB 18110次
3 DAC1220E 0.95MB 16434次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15978次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14169次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11845次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9415次
8 DS1337U+ 0.28MB 9196次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9193次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9107次