处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

DRAM微缩制程到极限,下一代是MRAM还是ReRAM?

DRAM微缩制程到极限,下一代是MRAM还是ReRAM?
来源:精实新闻 时间:2015-06-18

DRAM和NAND Flash微缩制程逼近极限,业界认为次世代记忆体“磁电阻式随机存取记忆体”(MRAM)、“可变电阻式记忆体”(ReRAM)可能即将现身,要以更快的存取速度横扫市场。

 

韩媒BusinessKorea 16日报导,南韩半导体业者指出,16奈米将是DRAM微缩制程的后极限,10奈米以下制程需要缩小电晶体体积,但是薄膜厚度却无法缩减,也可能不适合 采用高介电常数(High-K)材料和电极。MRAM和ReRAM因此备受期待,认为可以取代DRAM和NAND Flash,业者正全力研发。

 

两 种新记忆体都是非挥发性记忆体,切断电源后资料也不会消失,速度比现行记忆体快上数十倍到数百倍之多,由于内部构造较为简单,理论上未来微缩制程也有较大 发展空间。其中MRAM采用磁阻效应(Magnetoresistance)技术,研发业者有SK海力士(SK Hynix)、东芝(Toshiba)。ReRAM则靠着绝缘体的电阻变化,区别0和1,外界认为或许能取代NAND型快闪记忆体(NAND Flash)。

 

日经新闻2014年1月1日报导,东芝(Toshiba)将携手南韩海力士(SK Hynix)预定2016年度量产大幅提高智慧型手机性能的次世代记忆体“磁电阻式随机存取记忆体(Magnetoresistive Random Access Memory;MRAM)”,量产时间将比美国美光科技(Micron Technology)所计画的 2018 年提前了约2年时间。

 

MRAM 研发可分为三大阵营,除了上述的东芝/SK海力士之外,三星电子也正进行研发,而美光则和东京威力科创(Tokyo Electron)等20家以上日美半导体相关企业进行合作,希望于2016年度确立MRAM的量产技术、之后并计划 2018年透过美光子公司尔必达(Elpida)的广岛工厂进行量产。

 

Market Realist去年4月28日报导,美光科技(Micron Technology)和Sony在国际固态电路研讨会(International Solid-State Circuits Conference)上表示,正透过27奈米制程,开发16-Gbit的ReRAM;Sony预定2015年量产ReRAM晶片。专家表示,三星 (Samsung)应该也在研发包括ReRAM的次世代储存科技。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22196次
2 1N4001 0.19MB 18110次
3 DAC1220E 0.95MB 16434次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15978次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14169次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11845次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9415次
8 DS1337U+ 0.28MB 9196次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9193次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9107次