处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

NFC主动和被动点对点通信参考设计

NFC主动和被动点对点通信参考设计
来源:互联网 时间:2015-06-16

描述

此近场通信(NFC)参考设计提供实现NFC对等模式(P2P)应用的固件示例。其目的是向应用开发者展示以有源和无源模式使用TRF7970A实现稳定 的对等模式项目的正确方法。对等模式协议的复杂性和需要查阅的NFC文档的庞大数量一向是开发者创建NFC应用时所面临的障碍。该参考设计通过提供少量 (一共五个)易于使用的应用编程接口(API)解决了该问题。随附的文档、硬件和示例代码允许设计人员使用MSP430或其他精心挑选的MCU快速实现 NFC P2P功能。

特性

●与常见的支持NFC功能的移动设备之间实现了业经证实的互操作性

●支持简单NDEF交换协议(SNEP)和逻辑链路控制协议(LLCP)

●无源和有源模式作为引发器和目标(106kbps、212kbps和424kbps)

●包含可轻松配置的允许选择单个模式的GUI软件

●GUI软件具有吞吐量测量功能和负载存储,用于进行验证

●随GUI一起提供独立模式,允许发送和接收NDEF消息



原理框图

相关器件


1.MSP430F5529 16位超低功耗微处理器,具有128KB闪存、8KB RAM、USB接口、12位ADC、2个USCI、32位HW MPY



功能框图


2.TRF7970A完全集成的多协议13.56MHz RFID/NFC收发器IC.TRF7970A是一款用于13.56MHz RFID/近场通信系统的集成模拟前端和数据组帧器件。内置编程选项使得此器件适合于广泛的相邻或者附近识别系统的应用。



功能框图

应用框图

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22192次
2 1N4001 0.19MB 18106次
3 DAC1220E 0.95MB 16429次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15974次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14167次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11842次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9412次
8 DS1337U+ 0.28MB 9192次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9189次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9104次