处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

Diodes推出微型降压直流-直流转换器AP3403

Diodes推出微型降压直流-直流转换器AP3403
来源:EEFOCUS 时间:2015-06-15

Diodes公司(Diodes Incorporated)新推出的微型降压直流-直流转换器AP3403一般能够达到超过95%的高效率,有效延长智能手机及其它低压便携式产品的电池 寿命。这款同步脉冲宽度调制转换器可驱动高达600mA的负载,并通过配置外部分压器丶电容器和电感器元件来保持高效率。

 

为了支持微型锂离子电池操作,新款降压转换器提供低至2.7V到5V的输入电压范围,空载电流仅34µA。该器件具有卓越的线性及负载调节功能,并利用电流模式控制提供快的瞬态响应及逐周期电流限制。

 

AP3403在有助于减小纹波的固定2MHz下操作,所以能够缩减外部电路元件的尺寸并节省成本。器件采用了高效散热的超小巧U-DFN1616封装,进一步缩减整体电路占位面积。

 

 

新转换器提供从0.7V到5.5V的输出电压范围,易于符合产品的配置要求。器件具备欠压闭锁、超温保护、自动回复模式短路保护及软启动等一系列完善的功能,有效保持系统完整性。

 

AP3403 600mA降压转换器以一千个为出货批量并供应评估板。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22196次
2 1N4001 0.19MB 18109次
3 DAC1220E 0.95MB 16434次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15978次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14169次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11845次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9415次
8 DS1337U+ 0.28MB 9196次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9193次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9107次