处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

意法半导体(ST)推出配置简易的控制器STNRG,有效简化数字功率转换设计

意法半导体(ST)推出配置简易的控制器STNRG,有效简化数字功率转换设计
来源:EEFOCUS 时间:2015-06-09

意法半导体推出全新STNRG数字控制器系列,可帮助设计人员限度提升数字功率转换技术的优势,包括全负载状态下的高能效表现、更高的安全性、丰富的诊断功能,以及简便的联网功能。

 

新产品的高耐用性能够满足高端工业应用以及各种户外电源设备的需求,例如太阳能功率转换器、电动汽车快速充电桩、工业开关式电源(SMPS)等应 用,STNRG数控芯片内含有意法半导体独有的状态机事件驱动(SMED, State Machine Event Driven)的高分辨率脉宽调制(PWM, Pulse-width Modulation)信号发生器,以及基于STM8的监控内核,集成了32KB EEPROM、6KB RAM、模拟数字转换器、运算放大器、I2C接口以及GPIO端口。

 

 

与普通的数字信号处理器或基于微控制器的数控解决方案不同,新款STNRG数字控制器可由内部定时器或外部事件直接触发SMED控制器,例如峰值电流、过 量电流或电压过零,由一个降压转换器检测峰值电流,并通过定时器设置恒定关断时间,无需介入其他内核处理器。此外,一个由内核执行的简单比例积分(P- I, proportional-integral)循环,即可为输出调节电路设置峰流值。

 

STNRG系列目前包括四个SMED控制式输出的STNRG288A、五个SMED的STNRG328A以及六个SMED的STNRG388A。针对半桥 配置,设计人员可选择将两个SMED单元连在一起,生成插入死区时间的双栅驱动信号。意法半导体的LED控制芯片STLUX具有出色的性能表现,由此可证 明SMED是一个高性能的数字控制解决方案。

 

全系列产品已开始量产,STNRG388A采用TSSOP38封装。
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
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14165次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11842次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9410次
8 DS1337U+ 0.28MB 9192次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9187次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9103次