处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

MTS推出基于先进磁致伸缩技术的高可靠性传感器方案

MTS推出基于先进磁致伸缩技术的高可靠性传感器方案
来源:EEFOCUS 时间:2015-06-04

MTS Systems(MTS系统)公司的子公司MTS传感器(MTS Sensors)宣布进一步扩大其R系列强大、高性能磁致伸缩位移传感器,新发布的器件即使在苛刻的工作环境下也能提供卓越的可靠性和业界的精度。 RT4作为一款线性位置测量方案,采用了公司专有的Temposonics技术,具有2个独立的传感器单元,其中每一个都具有50mm到2540mm的测 量长度.

 

RT4面向钢铁加工厂、木材厂和发电站等应用场所。这款完全冗余的位置传感器产品采用了同步串行接口(SSI),意味着数据传输不容易受到电磁干扰的影 响。此外,IP68级的外壳防护可以免受液体渗入的威胁。RT4的分离式电子设备可以被安装在距离感测环境远至600mm处,因此可使电子设备进一步远离 潜在的危险源。传感器杆和互连电缆可支持高达100℃的工作温度.

 

 

MTS Sensors 技术营销经理Matt Hankinson 表示:“RT4结合了电子设备分离式设计及其冗余功能,使其与传统位置传感硬件有很大不同。该器件经过优化设计可在极具挑战性的应用环境中正常工作,同时保持了高性能.”

 

通过采用MTS Sensor突破性的Temposonics磁致伸缩传感器技术,可以采集精确、非接触式的位置测量数据。基于Temposonics技术的器件可以应对现代工业环境中的苛刻机械应力,但不受磨损等影响.

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22193次
2 1N4001 0.19MB 18107次
3 DAC1220E 0.95MB 16432次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15976次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14168次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11843次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9413次
8 DS1337U+ 0.28MB 9193次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9191次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9105次