处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

赛普拉斯用于USB Type-C线缆的USB电力传送控制器获得USB-IF认证

赛普拉斯用于USB Type-C线缆的USB电力传送控制器获得USB-IF认证
来源:EEFOCUS 时间:2015-06-04

赛普拉斯半导体公司日前宣布,其代和第二代USB电力传送控制器通过了USB设计者论坛(USB-IF)的认证测试流程,具备了USB电力传送 (PD)E-Marker的能力。EZ-PD CCG1(CYPD1103)和EZ-PD CCG2(CYPD2103)控制器的产品测试ID分别为1095059和1095054。

 

E-Marker芯片用在USB电力传送线缆中,包括USB Type-C,可报告电缆的属性,例如电流承载能力、所支持的协议以及供应商身份。USB Type-C标准具有纤薄的工业设计、易用型连接器、能够传输多种协议数据的线缆,并具有传送100瓦电力的能力,这使其迅速获得顶级PC厂商支持。 Type-C标准连接器的插头高度仅有2.4mm,显著小于现有的4.5mm USB Type-A标准连接器。并且它还允许通过同一连接器传输USB信号,以及PCIe或显示端口信号。

 

 

在六月二日至六日台北举办的Computex 2015展会上,赛普拉斯将展示USB电力传送解决方案。展馆地址为台北南港世界贸易中心4F展厅,N1213展位。



USB-IF总裁兼COO Jeff Ravencraft指出:“USB Type-C为通用连接性带来了革命,为计算和移动应用创造出全新的使用模式。赛普拉斯的EZ-PD CCG1 和 CCG2是首批通过USB-IF的USB电力传送认证的E-Marker产品中的一部分,可为新兴的USB Type-C产品提供无缝的用户体验。”

 

赛普拉斯USB产品线高级总监Ganesh Subramaniam说:“EZ-PD USB Type-C解决方案所具有的可编程性和现场升级能力,可允许客户在后时刻采用可靠并兼容USB-IF认证的E-Marker改变设计。这一设计灵活性 连同我们在USB方面的专长,可使客户将其创新性的USB Type-C产品快速推向市场。”

 

EZ-PD CCG1 USB Type-C端口控制器基于赛普拉斯的PSoC 4可编程片上系统架构。该架构使得赛普拉斯能够快速集成Type-C通讯所需的收发器,在几周之内就迅速率先推出产品,成为抢占Type-C端口控制器市 场的先锋。该控制器具有良好的设计灵活性,可用于诸如线缆、电源适配器、笔记本、收发器和显示器等USB Type-C应用。

 

可编程EZ-PD CCG2控制器针对2.4毫米厚度的USB Type-C线缆连接器进行了优化,可支持所有USB Type-C下行面端口(DFP)、上行面端口(UFP)或双角色端口(DRP)应用。EZ-PD CCG2的封装方式为3.3mm2晶圆级芯片尺寸封装(WLCSP)、14-pin DFN或24-pin QFN。EZ-PD CCG2是首款可编程解决方案,完全集成了所有USB Type-C应用所需的USB Type-C收发器、系统级ESD保护和终结电阻。

 

在线关注赛普拉斯

  • 加入赛普拉斯开发者社区
  • 关注我们的微博
  • 在LinkedIn上访问我们
  • 通过我们的视频库或优酷观看视频

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22196次
2 1N4001 0.19MB 18110次
3 DAC1220E 0.95MB 16434次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15978次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14169次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11845次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9415次
8 DS1337U+ 0.28MB 9196次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9193次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9107次