处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

Dialog推出两款电源控制IC产品---iW1818和iW1830

Dialog推出两款电源控制IC产品---iW1818和iW1830
来源:EEFOCUS 时间:2015-06-01

高度集成电源管理、AC/DC电源转换、固态照明(SSL)和Bluetooth Smart(智能蓝牙)无线技术供应商Dialog半导体公司日前宣布,推出两款电源控制IC产品---iW1818和iW1830,它们不仅可显著提升 白色家电电源系统可靠性,还降低了物料(BOM)成本。这两型数字电源控制IC可用于洗碗机、冰箱、炉灶、微波炉和其他高产量家电系统中。


白色家电市场目前正在以3.8%的年均速度增长,并将在2017年达到4.3亿单元出货量1。而现在,大多数家电均使用二次侧控制来保证精确的输出电压调 整,以维持多路输出系统的稳定运行。例如,针对系统微控制器(MCU)的5V输出需要±5%的调节精度,而针对电动机或继电器控制的12V-16V输出要 求±10%的调节精度。然而,二次侧设计需要使用光耦,而光耦的故障率显著高于电源中的其他元件。

 

 

Dialog的iW1818和iW1830 AccuSwitch脉宽调制(PWM)控制器使用其独有的PrimAccurate原边控制技术,不仅可以消除光耦这个系统的薄弱环节,而且还减少了会 导致潜在故障的焊接点,从而自然地提高了家电电源系统的可靠性,并增加了系统的运行寿命。同时,消除了二次侧调节器和光耦还降低了物料成本。Dialog 获专利的智能数字控制环路技术为系统中多路电源输出之间提供了准确的交叉调节。


Dialog公司高级副总裁兼半导体电源转换事业部总经理Davin Lee表示:“在传统的认知中,白色家电采用原边调节虽然可以省去光耦,但代价是会牺牲电压交叉调整的精度。利用Dialog在数字控制领域长期积累的专 业技术,iW1818和iW1830兼具原边控制设计的高可靠性和二次侧控制精确的交叉调节率,支持更低成本、更长寿命的家电设计。”


技术细节

iW1818和iW1830通过集成高压电源开关(分别为800V BJT和700V MOSFET)和支持6,000µF的高容值负载(电压可达12V)来帮助用户简化家电电源设计。


iW1818和iW1830的自适应多模式PWM/PFM控制动态调整开关频率,使系统达到的效率---包括在轻负载条件下。在正常工作状态下提供大 于80%的平均效率,在10%的轻负载条件下保持高效率,并实现小于50mW的无负载待机功耗以及提供快速待机恢复。这使白色家电设计工程师易于满足世界 各地的能效规定,包括欧洲生态设计指令(European Ecodesign Directive)和美国能源部节能标准等等。


这两款器件均采用散热效率高、外形小和易于使用的PDIP-7封装,以确保使用单层PC板时的卓越散热性能。除了内建过温保护,它们还提供全面的故障防护,如输出短路、过压和过流保护。


主要特性

  • 输出功率:10W(iW1818),15W(iW1830)
  • PrimAccurate原边控制省去了光耦,提高可靠性和降低物料成本
  • 智能数字控制确保准确的电压交叉调节
  • 集成高压内部电源开关

    1、iW1818:800V BJT
    2、iW1830:700V MOSFET

  • 支持6,000µF的高容值负载
  • 针对12V输出而优化
  • <50mW无负载待机功耗
  • 强大的保护特性:

    1、输出短路、过压、过流
    2、内建过温保护

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22196次
2 1N4001 0.19MB 18109次
3 DAC1220E 0.95MB 16434次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15978次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14169次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11845次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9415次
8 DS1337U+ 0.28MB 9196次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9193次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9107次