处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

Atmel推出创新的内置外设触摸控制器5V Cortex-M0+ MCU系列产品

Atmel推出创新的内置外设触摸控制器5V Cortex-M0+ MCU系列产品
来源:EEFOCUS 时间:2015-06-01

全球微控制器(MCU)及触控技术解决方案领域的Atmel公司近日推出全球首款基于全5V ARM Cortex-M0+的内置外设触摸控制器(PTC)MCU系列产品。推出的Atmel| SMART ARM Cortex-M0+MCU系列以创新方式整合了5V功能、DMA、和具备卓越耐水性的PTC。此外,新系列MCU还内置高级模拟功能,具备EMI和 ESD,是拓展智能应用和工业市场的利器。


内置PTC的Atmel|SMART微控制器现已投入量产,并被全球各地的家电厂商广泛应用。通过在基于ARM Cortex M0+的内核上增添全5V功能以及未来对IEC 60730 Class B安全库的支持,全新的SAM C MCU将成为助力工业和家电厂商新一代应用的解决方案。
借助Atmel在MCU领域积累的超过20年的成功经验,新系列MCU内置了公司专有的智能外设和Event System,在引脚和代码方面全面兼容SAM D和SAM L系列。Atmel的免费集成开发环境Atmel Studio全面支持全新的SAM C MCU,程序实例和驱动程序可通过Atmel Software Framework获取。


Atmel高级副总裁兼微控制器业务部总经理Reza Kazerounian表示:“全新的SAM C系列印证了Atmel在MCU和触摸屏领域的地位。SAM C系列以独有的方式在基于ARM Cortex-M0+的低功耗MCU上整合了对5V的支持和内嵌PTC,为新一代工业及家电应用的市场开辟了业内创先河的产品。”

 

SAM C系列的主要特性

  • 运行48MHz的硬件除法和平方根加速器、更进一步拓展基于ARM Cortex-M0+的MCU
  • 更大的内存:SRAM高达32KB,嵌入式闪存高达256KB
  • 支持2.7V-5.5V运行电压
  • 内置Atmel业界的外设触摸控制器
  • 内置Atmel专有的具备SleepWalking、Event system和SERCOM特性的DMA
  • 双12位ADC和一个16位Sigma Delta ADC
  • 支持FD的双CAN 2.0

 

评估工具包

为加快设计人员的开发速度,Atmel提供售价39美元的SAM C21 Xplained Pro开发板。Xplained Pro开发板包含一个嵌入式调试器和编程器,并支持一系列广泛的兼容扩展板。此外,Atmel和第三方还提供支持SAM C系列的独立的编程调试器解决方案。

 

供货

SAM C系列现已开始提供工程样品。该系列MCU投入量产时,将提供IEC 60730 Class B合规安全库。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22192次
2 1N4001 0.19MB 18106次
3 DAC1220E 0.95MB 16429次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15974次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14167次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11842次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9412次
8 DS1337U+ 0.28MB 9192次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9189次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9104次