处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

Skylake处理器8月上市,Broadwell成英特尔弃婴?

Skylake处理器8月上市,Broadwell成英特尔弃婴?
来源:中关村在线 时间:2015-05-27

据AppleInsider网站报导,英特尔计划今年8月发布首批采用Skylake微架构的处理器,这意味著苹果高端Mac电脑可能跳过多次跳票的Broadwell系列处理器。

   

AppleInsider称,疑似英特尔文档显示,首先推出的将是Skylake-S桌面处理器——其中包括旗舰桌面处理器酷睿i7 6700K,Skylake-U、Y和H处理器将于9月份推出,特殊版本发布时间是2016年1月。

 

 

Broadwell架构桌面处理器基本被跳过,Broadwell架构的酷睿i7-5775C和酷睿i5-5675C将于今年夏季发布,但将很快被Skylake架构处理器所取代。

   

苹果新发布的12英寸MacBook笔记本配置Broadwell-Y酷睿M处理器,MacBook Air和13英寸MacBook Pro则升级为Broadwell-U处理器。但15英寸MacBook Pro则继续配置Haswell架构处理器,因为四核Broadwell架构处理器尚未发布。

 

   

鉴于苹果上周早些时候才把15英寸MacBook Pro升级为速度更快的Haswell架构处理器,因此处理能力强大的Mac系列笔记本可能跳过Broadwell,直接升级到Skylake架构处理 器。由于尚没有Broadwell架构至强E5处理器的消息,因此Mac Pro也可能直接升级到Skylake架构处理器。

   

除新功能外,Skylake在效率和性能方面都将有所提高。重要的新功能是采用WiGig标准,它将与Rezence无线充电标准一同为键盘、滑鼠和显示器等外设提供更实用的无线体验,而英特尔是Rezence无线充电标准的主要支持者。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22193次
2 1N4001 0.19MB 18107次
3 DAC1220E 0.95MB 16432次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15976次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14168次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11843次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9413次
8 DS1337U+ 0.28MB 9193次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9191次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9105次