处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

CUI新款前端电源瞄准任务关键型(N+1)冗余应用

CUI新款前端电源瞄准任务关键型(N+1)冗余应用
来源:EEFOCUS 时间:2015-05-25

CUI推出用于任务关键型(N+1)冗余应用的3000瓦(W)前端交流对直流(AC-DC)电源--PSE-3000-48。提供每立方英寸33.48 瓦的功率密度,且达到白金级效率(Platinum efficiency),采用尺寸仅1.6×4×14英寸的小型标准1U封装。


据了解,该款电源预置输出48伏特直流(Vdc),具42~55伏特(V)的可调节输出,用于无线和广播应用,并藉整合交流(AC)、直流(DC)和输入 /输出(I/O)讯号的单一连接器实现热插拔盲对接功能,在50%负载下的典型效率为94%,适用以降低能耗为首要关键的电讯、伺服器和网路应用。

 

新产品提供I2C/PMBus协定的系统通讯,用于控制和单元监控,其主48伏特直流输出提供高达62.5安培电流,具有用于并联多个单元的降压均流 (Droop Current Sharing),在2安培下提供3.3伏特直流或5伏特直流待机输出。为实现灵活性,该产品根据应用冷却需求,提供前端至后端/后端至前端气流配 置;且符合60950-1安全规范和CE Mark认证,符合所有适用电磁相容(EMC)要求,以配合世界各地的应用,标准配置包括过压、过流、过热保护,以及输入欠压保护。

 

CUI提供可选的1U 19电源机架,能承载多达四个电源,可用于12千瓦(KW)平行运作、9千瓦N+1冗余运作,或双6千瓦“A”和“B”输出通道运作。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22196次
2 1N4001 0.19MB 18110次
3 DAC1220E 0.95MB 16434次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15978次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14169次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11845次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9415次
8 DS1337U+ 0.28MB 9196次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9193次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9107次