处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

实现模拟/RF设计复用?ADI实验室电路开始大显身手

实现模拟/RF设计复用?ADI实验室电路开始大显身手
来源:电子创新网 时间:2015-05-20

在电子设计中,模拟/RF设计一直是让设计师头疼的部分,传统上,模拟射频器件供应商一般只提供器件的datasheet以及若干参考设计,但 是,要让器件运转正常,设计师需要更多实际电路的评估和测试,这方面需要时间和经验的积累,也是非常耗费精力财力的,有没有什么办法让设计师可以加快这方 面的设计呢?或者能实现模拟射频电路的复用?ADI的实验室电路给出了一些探索。

 

“ADI的实验室电路不同于参考设计,是更接近实际应用的 电路。”ADI电路工程师胡生富在接受电子创新网采访时表示,“我们ADI提供实验室电路也是想把经过验证的,成熟的电路提供给工程师,让工程师只进行简 单地的评估和测试后就可以投入到系统设计中去,从而加速他们的设计。”

 

ADI是这样定义实验室电路的:

1、经过构建和测试可以确保功能和性能的电路设计。
2、借助ADI公司众多应用专业技术,解决了多种常见的模拟、RF/IF和混合信号设计挑战。
3、配有完备的文档,易于学习、理解和集成。模拟设计需要的是经验的积累;
4、新增实验室电路包括原理示意图、物料清单和布局文件。
5、大多数新电路提供评估硬件。
6、如需要,还可附带Linux器件驱动。

 

 

仅需使用两个模拟器件的灵活的PLC/DCS模拟输出模块

可以看出,ADI的实验室电路已经不是简单的一个电路,而是试图通过文档打包的形式把ADI的模拟经验进行复用和传承。它更像一个可以移植的子系统,下面这个图表揭示了ADI实验室电路和参考设计以及器件的区别。

 

据介绍,目前ADI已经可以提供超过200个实验室电路,这些电路主要为系统的前端模拟设计、射频设计、数据采集、电机控制等子系统,对于一些热门的实验 室电路,ADI还直接以PCB板形式提供给客户,这样设计师可以很快进行评估。“目前实验室电路非常受欢迎,在我们跟踪中发现,很多用户在后的产品中没 有 改动实验室电路,也很少做元器件的替换。”胡生富强调。“这也说明,实验室电路的可用性非常高。”

 

ADI的这个服务其实也意味着模拟射频器件商把传统上的服务从器件级别延伸到子系统级了。ADI的实验室电路基本都提供非常详细的应用笔记和测试文档,方 便工程师了解细节,另外,实验室电路均采 用通用标准的接口,这样方便了设计师与其他系统的对接。详细信息可以登录这里analog.com/zh/circuits-from-the-lab /index.html

 

 

除了提供可以移植到子系统,ADI近来还陆续推出了一系列免费的设计工具,例如转换器工具ADIsimADCVisualanalog、Σ-Δ寄存器配置 助 手等等,放大器工具ADIsimOpAmp、运算放大器误差预算计算器、ADIsimRF等等,射频工具ADI SRD DESIGN STUDIO(ADIsimSRD设计工作室)、ADIsimR、ADIsimPLL等等,此外,还提供时钟工具、电源工具、处理器工具等等,这些工具多 以免费提供,帮助工程师快速完成设计,以ADIsimSRD设计工作室为例,据介绍,推出这个工具的初衷是目前短距离无线系统的设计与优化是一项复杂的任 务,需要设置彼此互相依赖的参数的不同范围。还有,在开发过程中需要考虑的子系统的范围包括:锁相环(PLL)、射频滤波/匹配、调制类型与解调过程、数 据包格式以及平均功耗等。直到今天,系统设计人员仍然依靠基于电子数据表的工具以及反复的实验室工作,来对这些参数进行优化。

 

ADI SRD Design Studio支持对使用ADF7xxx系列收发器和接收机的典型无线系统中的许多参数进行实时仿真和优化。还可以构建用户被引导的路径,并将设计流程分解为若干截然不同的任务,从而大大简化整个系统开发过程。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22196次
2 1N4001 0.19MB 18109次
3 DAC1220E 0.95MB 16434次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15978次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14169次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11845次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9415次
8 DS1337U+ 0.28MB 9196次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9193次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9107次