处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

基于HttpClient的Android远程数据库访问

基于HttpClient的Android远程数据库访问
来源:互联网 时间:2015-05-14

虽然Android有SQLite的支持,但由于手机的硬件条件限制,很多数据库并没有直接运行在客户端上,因此对远程数据库的访问也是Android的必要技术。本文主要运用HttpClient组件,完成对远程数据库的访问,实现Android客户端对远程服务器数据的调用及修改。

1.引言

虽然Android本身具有SQLite的支持,但SQLite数据只能进行简单的CRUD操作,数据类型也不能太复杂和数据容量不能太大。而访问远程数据库的方法多种多样,主要分为直接和间接两种。直接访问采用JDBC连接技术,但其安全性较低,间接方法主要通过客户端向服务器发送请求,进而采用数据传输的方式进行数据库访问。

当下比较流行的数据传输方式主要有XML和JSON两种方式,由于HTTP协议是从WWW服务器传输超文本到本地浏览器的传送协议,使浏览器更加高效,而HttpClient是支持HTTP协议的客户端编程工具包,因此HttpClient组件为实现远程数据库的连接提供了更为便捷有效的方式。

2.HttpClient简介

HttpClient是Apache Jakarta Common下的子项目,可以用来提供高效的、的、功能丰富的支持HTTP协议的客户端编程工具包。它提供的主要的功能包括:实现了所有HTTP的方法(GET,POST,PUT,HEAD等)、支持自动转向、支持HTTPS协议、支持代理服务器等。

3.HttpClient在Android中的应用

3.1工作原理

(1)客户端通过URL向服务器发送请求,建立连接;

(2)服务器接收客户端请求,并将响应信息返回客户端;

(3)客户端与服务器断开连接。

3.2服务器端的开发

服务器端采用JSP技术,通过利用JavaBean使用JDBC完成数据库连接,同时,使用Servlet实现数据传输功能。

3.3手机客户端的开发

Android集成了org.apache.http.client.HttpClient,可以直接实现简单的htttp Get和Post操作。操作实现步骤如下:

(1)创建HttpClient客户端对象;

(2)生成响应的请求信息;

(3)使用execute方法发送HTTP GET(HTTP POST)请求,并返回HttpResponse对象,通过利用getStatusCode获取返回码以判断请求是否发送成功(若返回码为200,则成功);

(4)解析返回信息。

关键代码如下:



4.结语

本文在利用JavaBean工具类对数据库进行操作的基础上,通过使用Servlet进行数据的输入输出,并结合HttpClient组件传送Http数据,顺利实现了Android与远程数据库的间接访问,同时也在一定程度上加强了对数据库的安全性保护。未来HttpClient组件技术还将在Android手机平台中越来越广泛地得以应用。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22196次
2 1N4001 0.19MB 18109次
3 DAC1220E 0.95MB 16434次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15978次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14169次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11845次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9415次
8 DS1337U+ 0.28MB 9196次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9192次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9107次