来源:OFweek电子工程网
时间:2014-09-11
OFweek 电子工程 网讯:美国时间9月10日是英特尔IDF2014召开的第二天,在上午的主题演讲中,英特尔高级副总裁兼数据中心事业部总经理柏安娜称,有调查机构认为数据正以42%的速度增长。
柏安娜指出,虽然数据持续增长,但利用率却以50%速度下降,应用虚拟存储软件方法、统一硬件平台、硅光电传输等方法解决。
事实上在进入主题演讲大厅之前,记者在一展台上看到英特尔与柯达合作的流量分析解决方案,将两小时实路况信息压缩为一分钟显现,使之达到充分利用。
柏安娜认为,如果前端用凌动、酷睿,后台用至强,数据传输效率就自然提高;而铜缆传3M max100Gbps用硅光电缆就会达到>300M100Gbps,且可靠性相对高。即用铜传3米/100Gbps,而用硅光电则能传300米/100Gbps。
柏安娜指出,未来的基础架构将被软件定义。为此,英特尔正在大力推广软件定义基础设施的生态链建设。而英特尔在9月8日新发布的至强E5-2600 v3处理器,则是软件定义基础设施的基础。
在本届IDF上,7家公司展示了利用即将推出的英特尔硅光子光学模块开发的早期原型设备,该技术把光子模块的速度(100Gbps)和范围(目前300米,未来将达到2000米)与CMOS制造具体的批量和可靠性等优势相结合。
柏安娜在演讲中透露,英特尔正在向客户提供英特尔至强处理器D产品家族的样品。这款产品是款英特尔至强品牌的系统 芯片 (SoC),也是第三代面向数据中心的英特尔64位SoC。英特尔至强处理器D产品家族预计在2015年上半年投产。
一美女战士从高处跳下,并360度全景转看——这是英特尔即将在2015年下半年发布的全新架构SKYLAKE的8核i7处理器电脑上的游戏“火炬之光2”带来的体验,看到流畅的视觉效果,全场报以热烈的掌声。
英特尔高级副总裁兼PC客户端事业部总经理施浩德(Krik Skaugen)指出,如今全球有6亿台PC已经使用至少4年,老旧的电脑会给用户带来效率、维护等方面的困扰。而英特尔和OEM合作伙伴力推的2合1等新形态电脑则带来更新的移动计算体验。
施浩德称,今年底全球电脑游戏用户将达7亿。当今高档游戏仍以电脑作为平台,高档游戏机CPU在千美元价位,和20年前DIY用户相比不再是穷人,而逆袭变成了富二代。