处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

e络盟推出恩智浦V3 LPC Xpresso开发板

e络盟推出恩智浦V3 LPC Xpresso开发板
来源:EEFOCUS 时间:2015-04-20

e络盟日前宣布新增三款来自恩智浦的LPC Xpresso系列开发板,进一步扩充了其丰富的科技产品库存,从而使全球用户只需通过e络盟这一单一平台就能选购面的开发套件产品。

新增LPC Xpresso V3开发板集成了基于ARM Cortex-M内核的LPC微控制器,是恩智浦热门开发工具链的一部分。该系列开发板可使大多数现有LPC Xpresso配件与Arduino兼容扩展板协同工作,从而使功能大大增强,可为电机控制、电源管理、白色家电、RFID读写器、嵌入式音频应用、工业自动化及电子测量等应用领域提供丰富的功能。

e络盟母公司Premier Farnell集团首席技术官沈洪表示:“我们很高兴能够与恩智浦携手推出新型Xpresso V3开发板,进一步扩充深受欢迎的LPC Xpresso生态系统。全新系列开发板内置调试探针、PMOD与Arduino连接器并附加一排扩展端口引脚,可为基于LPC8000及LPC4300双核微控制器的产品开发提供丰富的软硬件支持,从而有助于实现快速原型设计。”

LPC Xpresso 18S37—该ARM Cortex微控制器开发板可用于对LPC1800系列LPC微控制器进行产品评估和原型设计。其采用的ARM Cortex-M3内核使其运行频率高达180MHz。

LPC Xpresso 4337与43S37 ARM Cortex微控制器开发板可用于对LPC4300系列 LPC微控制器进行产品评估和原型设计。其采用的ARM双内核(M4F和M0+)可提供高达208MHz的运行频率。

同时,LPC Xpresso 18S37与43S37两款开发板均集成了AES硬件加密引擎,可为物联网等多种应用提供所需的数据传输和应用代码保护功能。

LPC通用型扩展板可兼容V2、V3及MAX LPCXpresso微控制器开发板,能够轻松连接至LCD点阵式显示屏、用户LED及5位置摇杆、惯性和温度传感器等多种常用外设。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 21998次
2 1N4001 0.19MB 17865次
3 DAC1220E 0.95MB 15862次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15821次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14002次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11678次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9276次
8 DMP2008UFG-7 0.24MB 9063次
9 DS1337U+ 0.28MB 9061次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 8979次