处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

光传感器市场持续增长

光传感器市场持续增长
来源:EEFOCUS 时间:2015-03-26

根据市场研究机构IHS的报告,来自三星(Samsung)、苹果(Apple)与中国厂商的需求将驱动光感测器(light sensor)市场在 2013至2016年间成长16%,到2016年达到7.67亿美元的营收规模。

“在2013至2015年间,光感测器元件的市场渗透率快速增加,主要是拜三星所赐;”IHS资深分析师Marwan Boustany表示:“三星引领了RGB感测器、手势感测器、光学脉搏感测器(optical pulse sensor)甚至是紫外线(UV)感测器的大量采用。”

苹果与三星引领潮流,中国业者也迅速跟进。在2014年,三星在整体手机用光感测器的采购支出占据43%,采购总金额达2.718亿美元,其中有很大一部分是脉搏感测器。苹果则是排名在三星之后的光感测器第二大买主,2014年总采购金额达1.295亿美元,占据整体市场19%;苹果所采用的是客制化的高性能元件。

IHS估计,到2017年苹果将会采用三合一元件,因为该类解决方案届时在尺寸与性能上应可达到该公司的要求。至于中国OEM厂商在光感测器市场的采购金额占整体比例为23%,采购内容大多数是标准低成本元件,仅有少量高成本、高性能产品。

“中国厂商会为了产品差异化、或是为了与三星和苹果的旗舰机种一较高下,而尝试各种解决方案;”Boustany 表示,中国厂商的另一个特色是通常会寻找多个感测器供应商来源,从3家到6家以上都有:“中国市场的价格战非常激烈,而这也是大多数OEM关注的因素。”


光感测器出货量持续成长

在供应商方面,奥地利微电子(AMS)是光感测器营收与出货量排名的业者,三星与苹果都是该公司的客户;AMS的光感测器在2014年出货量达到 7.44亿颗。排名第二的供应商则是Maxim,该公司在消费性光感测器市场表现亮眼,2014年光感测器出货量为1.32亿颗,主要是应用于三星旗舰机种的光学脉搏感测器。

Boustany 表示,在2014年有不少光感测器供应商崛起,包括台湾业者矽创(Sitronix)、义隆(Elan)与亿光(Everlight);其中矽创成功之处在于成为许多一线厂商的第二或第三供应来源,使得其业务稳定且快速成长:“该公司营收在2014年达到2,500万美元,成长69%。”