来源:OFweek电子工程网
时间:2014-09-11
2014年IDF期间,英特尔重点介绍了全球首款14纳米可以商用的 芯片 ®酷睿™M处理器,并且透露了这个产品发布的时间节点:基于这个芯片的产品将于下个月正式量产。关于这个新产品,有这些新闻点可以和大家分享:
1、功耗
尽管英特尔产品性能强劲,但业界一直在质疑英特尔产品的功耗。这次发布的新处理器产品,功耗仅4.5瓦,是英特尔历史上效能的酷睿处理器。
英特尔数据显示,与上一代产品相比,由于功耗已降低至4.5W,在执行有效工作负载的情况下,可将电池的续航时间延长达20%(1.7小时)。
2、用途
新产品功耗低,可以应用于超薄无风扇的产品。英特尔将这一产品主要应用于2合1设备,这也是英特尔继超极本概念之后,力推的另一个新概念产品。
与第四代智能英特尔®酷睿™M处理器(Y系列)相比,新处理器的封装体积减小50%,并将热设计功耗(TDP)降低了60%。OEM厂商可以基于更小、更薄的主板。
3、上市时间
传统PC企业再次成为英特尔的合作对象。宏碁、华硕、戴尔、惠普和联想均推出了相关产品。尽管已经在IFA上展示了相关产品,但批产品的大批量上市仍将要等到今年10月。