处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

思博伦发布全新D2D(设备对设备)VoLTE及RCS测试解决方案

思博伦发布全新D2D(设备对设备)VoLTE及RCS测试解决方案
来源:hqew 时间:2014-09-11
    思博伦通信今天宣布正式发布一种全新的VoLTE/RCS服务测试解决方案。该解决方案建立在思博伦Elevate测试框架之上,可与思博伦全新的无线测试站、ProLabIMS套装和用户体验分析(UserExperienceAnalytics)技术集成为一体,在实验室中实现独特的D2D(设备对设备)VoLTE和RCS测试能力。

    尽管VoLTE/RCS测试对无线行业而言并非什么新的要求,但在此类服务推广的过程中,新的问题正在不断涌现。自蜂窝电话发明以来,每一代的技术都依靠设备对网络信令来保持与行业标准的一致性。然而,VoLTE等D2D(设备对设备)服务要求设备能够通过彼此通信,来建立基本的呼叫功能,因此每一家设备制造商、每一种型号、每一个软件版本之间,以及每一家运营商的网络之间都需要达到互通互用。

    VoLTE/RCS测试解决方案可仿真出各类真实的网络条件,对LTE设备上的语音和视频执行实时测试。通过提供更高水平的VoLTE/RCS性能评估,该解决方案能够在实验室中揭示出复杂的互用性问题,防止这些问题在真实网络上引发低劣的用户体验。

    思博伦通信负责无线产品的副总裁GuyMerritt指出:“我们发现过在发布周期很晚才出现的VoLTE和RCS互用性问题。此次推出的端对端测试解决方案将真正地改变游戏规则,利用它可以尽早查明性能问题,通过同时测试多个设备来提高生产效率,提高VoLTE体验。”

    思博伦全新的Elevate测试框架中的多个重要组件是实现思博伦全面VoLTE和RCS测试解决方案的关键:

    §无线测试站——这是该框架中的一种全新产品,也是世界上种同时支持多台设备的测试平台,因此可有效且全面地应对VoLTE和RCS面临的互用性挑战。

    §ProLabIMS套装(即过去的RadvisionProLab)——被全世界公认为IMS/RCS/VoLTE测试和验证领域的解决方案,在实验室中即可仿真出真实的运营商端对端环境。ProLab能够在部署之前仿真和测试IMS网络系统,并对终端用户遇到的服务问题加以评价。

    §用户体验分析技术(UserExperience Analytics)——通过思博伦久经考验的Nomad(语音质量)、Quantum(电池消耗)、Datum(数据吞吐量)和Chromatic(视频性能)解决方案,提供广泛的用户体验评价能力。

    EliCohen原来执掌着Radvision的技术业务部门,在思博伦收购该公司后加盟思博伦,并担任产品管理总监。他说:“对于思博伦和我们的无线客户而言,加入思博伦团队无疑是一种双赢的局面。随着思博伦Elevate的发布,ProLab已经成为一种先进测试平台的组成部分,能够更全面的展示我们的一流VoLTE和RCS测试能力。将ProLab集成到全新的Elevate框架后,将使VoLTE和RCS测试例彻底改观,在设备生命周期内将真正的设备至设备(D2D)测试引入每一间实验室。无论是芯片制造商、手机厂商,还是无线运营商,都将成为其中的受益者。”

    在思博伦Elevate测试框架中,这些关键的组成部分联网,因此可在整个产品化进程中,实现测试团队在全球任何地点的灵活的访问和资源共享。这些组成部分组合在一起后,将创建出以高成本效益方式应对VoLTE和RCS设备至设备互用性挑战的独一无二的解决方案。

    思博伦在近期还发布了其VoLTE发布就绪测试解决方案,以及全新的思博伦Elevate测试框架。思博伦欢迎您在拉斯维加斯举办的CTIAWireless2014年度展会上莅临思博伦的5638号展台,并了解关于思博伦Elevate和VoLTE/RCS测试的更多信息。

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22198次
2 1N4001 0.19MB 18112次
3 DAC1220E 0.95MB 16435次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15980次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14172次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11847次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9416次
8 DS1337U+ 0.28MB 9196次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9194次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9109次