处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

TriQuint发布了新型氮化镓 (GaN) 集成功率倍增器

TriQuint发布了新型氮化镓 (GaN) 集成功率倍增器
来源:电子产品世界 时间:2015-02-28

技术创新的射频解决方案领导厂商TriQuint半导体公司(纳斯达克代码:TQNT),日前发布了新型氮化镓 (GaN) 集成功率倍增器,为快速增长的有线电视基础构架提供了优异的性能。

  TriQuint新型氮化镓单片微波集成电路 (MMIC) 放大器提供高增益 (24 dB) 以及卓越的复合失真性能 (CTB/CSO),这也是多载波有线电视环境中至关重要的一个性能。TriQuint还发布了新款砷化镓 (GaAs) 功率倍增器,在‘绿色’12 V的有线电视放大器之中,提供的增益和输出功率。此新款放大器提供 +58 dBmV/ch的射频输出的同时,功耗小于8 W,此输出量在有线电视业内的12 V 砷化镓解决方案中是的。凭借其低功耗和增益,新款砷化镓功率倍增器可以替代两款等同的传统设备。

  “TriQuint不断地为有线电视基础构架扩大解决方案,早期客户对高输出放大器产品的反馈都是积极正面的”TriQuint公司中国区总经理熊挺表示。“如今,无论是家庭、学校还是企业,他们都在寻求能够提供高速、不间断连接服务的有线和光纤运营商以确保能够获得数码教学和娱乐体验。TriQuint的氮化镓和砷化镓产品的创新就是这系统的关键动力。”

  Infonetics Research* 市场研究公司的宽带接入和视频的指导分析师Jeff Heynen说:“有线电视技术的发展对传输炙手可热的内容来讲意义重大。有线电视运营商在北美、欧洲、韩国和日本,通过DOCSIS 3.0开始走强。在推出结合DOCSIS CPE与视频转码能力,从而提供整个家庭,多屏的服务的视频网关,他们还处于初期阶段。我们预测相应装置在未来几年中也会蓬勃发展起来。”

  TriQuint创新的有线电视/光纤到户产品提供改进的系统级性能,并提供表面贴装40-pin 5x7 mm QFN封装,驱动成本效益的直接组装入板。现在样品、评估板均已提供,这两种设备生产就绪。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22234次
2 1N4001 0.19MB 18146次
3 DAC1220E 0.95MB 16469次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 16017次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14200次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11881次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9451次
8 DS1337U+ 0.28MB 9231次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9228次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9143次