处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

打破高通垄断 联发科2月6日发全网通芯片

打破高通垄断 联发科2月6日发全网通芯片
来源:EEFOCUS 时间:2015-01-29

联发科发出新品邀请函,定于2月6日发布旗下首款支持全网通网络的移动芯片,目前已有媒体和业界人士收到此邀请函。联发科的全网通移动芯片的发布,意味着逐步打破了高通全网通芯片的垄断,为全网通手机提供了新的解决方案。

电信用户福音,全网通新品加快

联发科全网通芯片的到来,无疑能让全网通飞入寻常百姓家,全网通手机价格和新品数量有望得到突破。根据相关人士收到的邀请函,联发科将于2月6日在京召开发布会,推出其首款全网通的SoC解决方案,包括MT6753、MT6735两款芯片。


微博用户收到的联发科新品发布会邀请函

二者不但支持双模4G TD-LTE、FDD-LTE,还整合了CDMA2000技术,可用于中国电信2/G3G网络,从而实现真正意义上的全网通。LTE都支持Cat.4 150Mbps。

联发科总经理谢清江、资深副总经理朱尚祖、中国区钟经理章维力等高管都将出席此次发布会,更可见联发科的高度重视。

八核四核可选,28nm工艺

据了解,MT6753是一款八核心产品,拥有八个Cortex-A53 CPU核心,频率1.3-1.5GHz,整合GPU Mali-T760,支持分辨率1080p,支持摄像头1600万像素,28nm工艺制造。和现有的MT6752相比,它多了个全网通,但频率有所降低(1.7GHz),有得有失。

MT6735则是四核心A53 1.5GHz,GPU整合了Mali-T720 MP4 600MHz,28nm工艺。它还会有个低频版本MT3735M,主频降至1.0GHz,但不确定是否仍支持全网通。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22234次
2 1N4001 0.19MB 18146次
3 DAC1220E 0.95MB 16469次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 16017次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14200次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11881次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9451次
8 DS1337U+ 0.28MB 9231次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9228次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9143次