处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

基于STM32的带触摸屏的无线解说器

基于STM32的带触摸屏的无线解说器
来源:电子技术设计 时间:2015-01-15

本实例是以STM32F103系列单片机作为核心处理器,利用VS1003芯片进行音频解码的一种无线解说器。通过对触摸显示屏的操作,实现手持部分和终端部分二者的无线通讯。系统采用大容量的SD卡作为存储部分,通过SPI将VS1003B与SD卡的数据与STM32进行交互通信。本解说器在播放时没有出现理论上的断续情况,音质较好,占用的软硬件资源也较少,为后续的扩展留下了很大空间。

无线讲解器通常用于工厂、博物馆、景区等室外空旷场所供参观介绍用,通过事先在场所安放无线发射模块,并控制发射模块的工作范围。听众到达景点后,手上的讲解器将自动接收各个地点的无线编码信号,经解码后即可将存储在SD卡中的语音播放,以便清晰地全程收听全部介绍内容。

1 系统总体构成

系统主要器件包括TFT触摸屏、STM32F103RCT6微控制器、SD卡、语音解码芯片VS1003、扬声器。STM32F103RCT6微控制器为系统终端的控制核心,通过它与手持式设备之间进行无线串口通讯,读取SD卡中的音频文件,控制VS1003解码读取的数据,实现声音的播放与控制,该系统主体结构如图1所示。


2 硬件电路控制

2.1 TFT触摸屏控制电路

单片机芯片STM32F103RCT6工作在8MHz时钟下,RTC工作在32.768kHz时钟下。单片机PA3、PA5、PA6、PA7、与SD卡 SD_CS、SPI1_SCK、SPI1_MISO、SPI1_MOSI相连,采用SPI通讯。显示屏接口采用并行总线方式(数据总线D[7:0]、地址总线A[1:0]、片选/CS、读/RD、写/WR),直接与单片机引脚相连,如图2所示。


2.2 VS1003音频解码控制电路

语音解码芯片VS1003可解码MP3(MPEG 1&2音频层III)(CBR+VBR+ABR)、WMA 4.0/4.1/7/8/9的所有配置文件(5.384kbit/s的)、WAV(PCM+IMAADPCM)、MIDI/SP—MIDI文件,对话筒输入或线路输入的音频信号进行IMA ADPCM编码,内含高性能片上立体声数模转换器,两声道间无相位差。


VS1003通过7根引脚(VS RST、VS DREQ、VS_MISO、VS_MOSI、VS_SCK、VS_XDCS、VS_XCS)与主控芯片相连,如图3所示。需要播放音频文件时,首先应复位 VS1003(包括硬复位和软复位),让其回到原始状态,准备解码下一个音频文件。接着需配置VS1003相关寄存器,包括VS1003的模式寄存器 (MODE)、时钟寄存器(CLOCKF)等。后向VS1003里写入数据。VS1003会自动识别它所支持的音频格式并进行播放。

3 软件控制设计

3.1 手持设备控制流程

对手持式设备进行软件控制编程时,步使用需要对系统时钟进行初始化,需要对外部高速时钟使能,中断向量表配置,锁相环配置等过程。这样系统才能正确执行相关程序。接下来对串口进行初始化,本设计使用的串口一,需要对GPIOA进行初始化,并配置其复用功能,将TXD引脚设置成复用延迟输出,RXD配置成浮空输入。下面设置USAT的波特率、传输字长、有无奇偶校验、数据流控制、收发模式、中断优先级、中断服务函数等。


手持设备上的TFT初始化以后,就可显示初始化界面,接着等待终端设备发送数据显示,手持设备在完成各种初始化工作后与终端设备进行握手连接,握手成功之后便能显示终端设备上发送过来的信息,握手失败后就不停尝试着与终端设备进行握手,直到握手成功。触摸屏点击后进行软件判断得到点击的坐标值,并将坐标值传送至终端设备。

3.2 终端设备程序流程图

终端设备开机后需要设置无线单片机的初始值,初始值为包括解说区域的坐标代码,因此在游览干道旁需每隔约25m设置一个终端,当游人在游览干道上行进,身上的手持设备就可随时和道路旁放置的无线终端相互交换信息,播放需要的解说词。

因此终端流程开始对所需要的外设进行初始化,确认初始化无误以后进入正弦波测试,如有初始化不成功的程序将不能进入下一个流程。在正弦波测试完之后确定终端设备上的外设运行良好,将SD卡中的音频文件信息解码出来,并发送出去,此时进入串口监控状态,时刻监控串口信息,当收到播放指令时即在SD卡中寻找对应的信息,并从SD卡中将数据读取出来,发送至VS1003进行解码,在播放过程中如接收到新的串口数据,再进行判断,是停止还是暂停或者其他命令,然后执行相应的命令。


4 结论

本文所设计的无线解说器以STM32F103系列单片机作为核心处理器,处理速度快且性价比高。利用VS1003解码芯片控制音频解码文件,选用合适的通讯方式,严格把控时序,确保播放声音的清晰与真实。通过对触摸显示屏的操作,实现手持部分和终端部分二者的无线通讯,确保游人在指定地点接收到相应解说词,本系统经过实际使用,通信效果良好,播放的解说词流畅,音质较好。在后期设备升级中,可考虑采用高速DSP作为中央控制芯片,即可无需解码芯片,且更好地将系统嵌入到DSP为核心的产品中,从而更加人性化。


ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22234次
2 1N4001 0.19MB 18146次
3 DAC1220E 0.95MB 16469次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 16017次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14200次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11881次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9451次
8 DS1337U+ 0.28MB 9231次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9228次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9143次