处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

Atmel高效智能家用电器解决方案

Atmel高效智能家用电器解决方案
来源:电子发烧友 时间:2015-01-13

1.概述

消费者对家用电器的期望比以往任何时候更高。他们需要可靠、易于使用、功能丰富的高端产品。要满足这些需求,大型家用电器开发人员需要的技术必须支持以下功能:

1)高级电机控制功能,可安全安静地运行

2)高效能环保技术,可通过智能计量网络连接实现电量测量与控制

3)通过触摸屏技术实现高级人机接口 (HMI) 支持,获得丰富轻松的用户体验

4)灵活、兼容的连接性,可将设备与外部环境集成

5)基于标准的认证,支持可靠、高质量的解决方案

2.高级、高效能解决方案

Atmel 为各种家用电器提供了众多理想的解决方案:

制冷 — 电源效率对制冷设备至关重要。为满足当今的绿色能源要求,冰箱和冷柜必须支持全球能效标准以及先进的智能计量系统通信。Atmel? 可定定义的智能微控制器提供了灵活的连接选择和高能效的架构,非常适合制冷应用。电源效率对制冷设备至关重要。为满足当今的绿色能源要求,冰箱和冷柜必须支持全球能效标准以及先进的智能计量系统通信。Atmel? 可定定义的智能微控制器提供了灵活的连接选择和高能效的架构,非常适合制冷应用。


烹饪 — 烹饪电器(例如:炉灶、微波炉和烤箱)通常需要温度传感器、质量传感器、可编程定时器和复杂的电机控制来支持风扇和其他设备的运转。一些烹饪电器具有遥控功能,功能齐全、反应敏捷的触控界面是保证简便易用性的关键。Atmel? 行业的触摸解决方案及可自定义的微控制器是烹饪电器的理想之选。


清洗 — 洗衣机需要支持电机控制、水位和温度传感以及可承受恶劣环境的用户界面部件。对于要连接到家庭网络的家用电器,基于标准的安全连接也是必需的。 Atmel? 提供了丰富的微控制器和触摸屏解决方案,足以支持目前的先进清洗设备。


电机控制 — 微控制器在电机控制应用中越发普遍,正在逐渐取代专用标准产品 (ASSP) 和专用集成电路。由于微控制器配备了嵌入式外设,因此与其他解决方案相比,灵活性更强且成本更低。

安全关键型触摸界面 — Atmel QTouch 安全平台将安全关键型家电产品的开发周期缩短到长 12 个月,为家电支持电容性触摸的用户界面增加了强制安全性。

3.适用于家用电器的 Atmel QTouch 技术

Atmel? QTouch 安全平台将安全关键型家电产品的开发周期缩短到长 12 个月,为家电支持电容性触摸的用户界面增加了强制安全性。Atmel QTouch 安全平台已预先通过 VDE/UL 60730 和 60335 B 类认证,使家用设备设计人员能够集中精力在基于 Atmel | SMART($18.6600) ARM Cortex M0+ 的 MCU 上开发支持电容性触摸按钮、滑块和滚轮的更具创新性、易于使用的界面,而不是将精力花费在安全认证功能上。借助已通过了 IEC61000- 4-6 10V 传导抗扰度测试的动态硬件和固件噪声过滤功能,只需再进行非常少的设计工作,QTouch 安全平台即可确保出色的抗噪性能。此外,它还提供了 FMEA 支持和出色的耐湿性。该平台目前支持所有 Atmel│SMART($18.6600) SAM D20 ARMCortex-M0+ MCU。

关键特性

1)通过了 IEC 61000-4-6 10V 传导抗扰度测试的 QTouch 安全库

2)通过了 IEC/UL 60730 和 60335 B 类认证的 QTouch 安全库

3)高级降噪和抗湿措施 – 可针对任意环境条件进行调整

4)FMEA 支持

5)响应时间快

电源效率对制冷设备至关重要。为满足当今的绿色能源要求,冰箱和冷柜必须支持全球能效标准以及先进的智能计量系统通信。Atmel? 可定定义的智能微控制器提供了灵活的连接选择和高能效的架构,非常适合制冷应用。

特性和优势

各种专用于电机控制的 8 位和 32 位微控制器,支持无刷直流电机、交流电机和开关磁阻电机。

Atmel 解决方案满足能源之星和欧洲规范等能效要求,可提供的效率。

Atmel 提供了 IEC 60730 Class B 库,在认证过程中为客户提供支持,大大加快了面市时间。

Atmel 32 位 AVR 微控制器采用了多层数据总线和 DMA控制器,因此非常适合需要高带宽的 HMI 应用。

凭借采用了 Atmel QTouch 库的强大触摸传感器技术,设计人员可添加电容式触摸按钮、滑轮和滑条,而无需投入额外成本。

Atmel megaAVR 和 Atmel tinyAVR? 微控制器支持 5 伏的本机电压。

电机控制和单芯片 HMI 触摸等高度集成的解决方案有助于减少 BOM。

ZigBee PRO 兼容性可实现符合标准的连接和智能计量。

节点验证功能支持智能计量基础设施连接。

4.解决方案主要器件




ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22234次
2 1N4001 0.19MB 18146次
3 DAC1220E 0.95MB 16469次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 16017次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14200次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11881次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9451次
8 DS1337U+ 0.28MB 9231次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9228次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9143次