处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

当高通骁龙810遇麻烦 盘点7款可替代的处理器

当高通骁龙810遇麻烦 盘点7款可替代的处理器
来源:腾讯数码 时间:2015-01-12

OFweek电子工程网讯:近,媒体关于高通骁龙810处理器的各种传闻不断,实际上在去年12月,就有消息称,这款处理器因存在过热问题,而无法量产。这样会使可能配置这款芯片的三星Galaxy S6、LG G4和HTC Hima等设备受到影响。不过,除了骁龙810处理器,实际上目前市场上还有其他替代品,它们在某种程度上也都有各自优势。如果传言是真,它们或成为 2015年春季旗舰智能手机选择之一:

1.高通骁龙808


如果高通SD 810遇到了麻烦,无法跑到终点,这家公司可以让SD 810小弟——骁龙808上场,完成剩下赛程。SD 808也是一款超强动力处理器,它具备64位核,采用Adreno 418图形处理器。尽管我们还不清楚Adreno 418与Adreno 430 的表现,谁更优秀,但我们可以肯定的是,前者比Adreno 330 GPU处理速度快20%。尽管这款图形处理器需要消耗更多的电量,但是在其他方面的表现还是不错的。

2.联发科MT6795


台湾芯片制造商联发科早在去年7月就对高通骁龙810做好了反击准备,推出了MT6795处理器。这款处理器拥有64位核,运行主频至 2.2GHz,支持 Cat 4 LTE 和 H.265 视频录制和播放,支持多模式无线充电,内置更多尖端科技。此外,这款处理器还搭配PowerVR G6200图像加速器,能够达到700MHz运行频率,支持2560x1600分辨率显示屏。不过这款处理器的一个不足之处就是仍采用28纳米工艺,这也就意味着,相比较高通骁龙处理器,它的节能性不及对手。此外,我们也不知道这种处理器在亚洲之外是如何处理LTE频带。

3.三星 Exynos 7 Octa


在三星诸多设备以及三星 Note 4亚洲版本中,都使用了这款三星潜力的移动处理器。这款64位处理器运行主频为1.9GHz。Exynos在高通骁龙805处理器面前是不容小觑的对手,但是这款芯片图形处理方面还有些需要改进的地方。目前,还不清楚Exynos 7 Octa能否跟SD 810展开PK。如果传言是真,无需等待SD 810,三星将在其重量级旗舰产品中使用这款芯片,使其拥有64位处理能力和兼容全球LTE网络。

4.华为HiSilicon Kirin 930


华为依靠其Kirin 930处理器在生产旗舰产品处理器方面积累了宝贵经验。这是一款8核处理器,因此有资格跟高通骁龙805竞争。不过,我们对华为这款新处理器了解甚少,但是我们可以肯定是的,它是64位八核处理器,支持LTE Cat.4,采用16纳米工艺。华为或许将在2015年下半年发布这款芯片,这也就意味着,今年春季就不可能出现配置这款芯片的设备。

5.英伟达Tegra K1 Denver


知道英伟达这家公司的人,他们也就知道Nexus 9, 这款平板电脑就采用这家公司Tegra K1 "Denver"处理器。在测试中,这款处理器表现不俗。这是一款64位双核2.5GHz 处理器,配置192核Kepler GPU,采用28纳米工艺,支持LTE网络,其表现要高于英特尔低端桌面处理器。即便不是好的,那它也是骁龙810理想的替代品之一。不幸的是,这款芯片耗能太大,致使设备过热。这款芯片主要还是针对大屏幕平板电脑。

6.英特尔Atom处理器


现在轮到英特尔移动芯片了。期初,在经历了艰难说服移动设备制造商使用其Atom芯片挫折后,英特尔终还是抓住了华硕这根稻草。在2015年CES展会上,华硕发布了这家公司有史以来配置牛的智能手机ZenFone 2。这款设备采用22纳米工艺,64位英特尔Atom Z3580处理器,提供4GB内存。英特尔这款四核处理器拥有2.3GHz主频,搭配PowerVR G6430图形处理器。这款处理器在性能表现、安全、优化方面做了改进。不过,我们目前还不清楚Z3580 在跟骁龙810对比中的优势。同时,我们也很好奇为何英特尔处理器只俘获了华硕和联想,而没有其他厂商相应。可能是英特尔Atom 芯片造价太贵?不过,如果英特尔想要跟SD810 竞争,只能是Z3580 或者紧跟其后的下一代处理器。

7.Marvell Armada PXA1928


后我们想到的是Marvell Armada PXA1928 ,它是一款64位四核1.5 GHz ARM Cortex-A53 处理器,支持LTE Cat.4,提供移动安全功能,内置地理位置处理器。不过,跟2.7GHz骁龙810相比,PXA1928 感觉似乎就是一个老古董,因此我们预期2015年不会有旗舰智能手机使用它。不过, Project Ara 模块手机如果时机成熟,将可能使用这款处理器。


ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22234次
2 1N4001 0.19MB 18146次
3 DAC1220E 0.95MB 16469次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 16017次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14200次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11881次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9451次
8 DS1337U+ 0.28MB 9231次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9228次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9143次