处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

联发科发布可穿戴解决方案MT2601、高阶无线芯片MT7615

联发科发布可穿戴解决方案MT2601、高阶无线芯片MT7615
来源:EEFOCUS 时间:2015-01-09

联发科今日发布支持Google Android Wear的系统单芯片解决方案(SoC)MT2601。此颗芯片的推出让联发科技为产品设计及制造厂商提供更加完整的穿戴式设备解决方案。产品开发者可将多种软、硬件整合于穿戴设备上,实现基于Android Wear系统的各式各样穿戴式设备的可能性,同时加快开发速度,为全球持续扩大的穿戴设备消费族群提供终端产品。

MT2601体积小巧,搭载各种高性能组件,与其他同型芯片相较,组件数量减少41.5%,功耗也更低。MT2601所需物料成本相对较低、尺寸也较小、但续航力更长,进而打造出可以长时间使用,价格又实惠的时尚穿戴设备。

MT2601内建1.2GHz双核心ARM Cortex-A7处理器与ARM Mali-400 MP GPU,可支持QHD等级的屏幕分辨率,同时整合一系列丰富多元的外接传感器(external sensors)及内建蓝牙的五合一无线连接解决方案MT6630。MT2601体积极小,芯片组装尺寸仅为480mm2,符合运动及定位等穿戴设备类型的设计需求。联发科技大力支持Android Wear生态系统,MT2601也将会升级提供Android Wear地图导航功能。


联发科技新事业发展本部徐敬全总经理表示:“MT2601的体积小巧,又拥有高性能、低成本的特色, 完整支持Android Wear系统,在同型芯片竞争中脱颖而出,此解决方案将激励全球开发者社群设计出更多创新的穿戴式设备与应用。”

MT2601已进入量产阶段,预计将为新一代Android Wear穿戴式设备所使用。


此外,,联发科还宣布推出了802.11ac高阶无线网络单芯片MT7615。这一芯片支持多用户多输入多输出(MU-MIMO, Multi-User Multiple-Input Multiple-Output) 与传输波束成形技术(Transmit and Receive Beamforming)。

MT7615的无线网络可覆盖家庭的每个角落,提供企业级的安全性以及优质的无线传输服务质量。MT7615运行于2.4GHz与5GHz双频段,无论长短距离的通讯、同时是一名或多名用户,用户都能以低耗电量享受超高数据吞吐量的无线网络体验。

联发科技无线联通事业部总经理蔡守仁表示:“MT7615规格业界,是针对家用路由器与企业基地台的同级产品中,性能表现异、耗电量低的解决方案,也是联发科技在高阶技术上不断突破,致力让所有人都能享受科技带来好处的证明。”

MT7615可在全住家或办公室范围内传输4K的超高画质影片,结合Beamforming与MU-MIMO技术,可同时服务四个客户端。

联发科技预计于今年第二季开始送样,且于第三季进入量产阶段。


ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22234次
2 1N4001 0.19MB 18146次
3 DAC1220E 0.95MB 16469次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 16017次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14200次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11881次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9451次
8 DS1337U+ 0.28MB 9231次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9228次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9143次