• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

Maxwell 20nm显示架构Nvidia Tegra X1登场

来源:互联网
时间:2015-01-07

分享至:

    在此次CES 2015展前活动中,Nvidia正式揭晓代号“Erista”,并且采用Maxwell显示架构设计的Tegra X1,成为去年正式推出的Tegra K1后继规格,同时整体效能几乎等同Tegra K1两倍表现。

    延续过往使用美国漫画超级英雄人物作为产品代号模式,Nvidia在CES 2015展前活动中正式揭晓代号“Erista (注)”,并且采用Maxwell显示架构与台积电20nm制程设计的Tegra X1。

    处理器运算架构部分将延续Tegra K1的64位元设计,并且采8核心 (4组Cortex A53+4组Cortex A57)设计及导入256核心Maxwell显示架构,使得Tegra X1在相同电功耗下将使运算效能提升高达50%,成为Nvidia旗下首款运算量达Teraflops等级的行动处理器。作业系统部分,除容目前新版 Android 5.0,也预计相容预计今年推出的Windows 10。

    除了同样相容Unreal Engine等游戏引擎技术、支援4K@60fps规格输出H.265 VP9影片外,Nvidia执行长黄仁勋也透露Tegra X1除再次超越苹果A8X效能表现外,同时可发挥等同Xbox One、PlayStation 4相同游戏效能表现,甚至成超过Intel Core i7处理器运算效能。

    而应用在行动装置提供更庞大运算效能表现外,Nvidia在展前活动也展示应用Tegra X1的智慧车载系统核心模组“Nvidia Drive CX Digital-Cockpit Computer”,让汽车制造厂商可直接应用于旗下产品,提供智慧型车平台更充裕的运算资源,包含即时影像识别、语音识别、即时导航等运算。

注:Erista为Marvel系列英雄金刚狼Logan儿子,而Logan为Tegra K1处理器所采用代号。至于此次将新款处理器命名为Tegra X1,也跟导入Maxwell显示架构有关。

 

 


 

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

更多新闻