处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

iPhone 6能换电池?手把手教你做

iPhone 6能换电池?手把手教你做
来源:快科技 时间:2015-01-04

“一块得到正确维护的iPhone电池在经过500次完整的充放电循环后仍能保留原始容量的80%。”这意味着,在经过500次充放电循环之后—— 你的iPhone 6电池容量就会减少整整20%。这岂不是很不爽?去苹果售后换电池,竟然要500块,小贵啊。于是,网友们上传了一个自己更换iPhone 6电池的组图,学习之后你就可以对苹果售后说:哼,一百块钱都不给你。

详细步骤:

第1步:获取下列工具和零件——iPhone 6电池和iPhone维修工具包。需要购买一块新电池,一个专用螺丝刀,一个撬片,和一个屏幕吸盘。


第2步:找到手机充电接口两侧的两颗五角形螺丝。打开iPhone 6你只需要拧开这两颗螺丝。


第3步:关掉手机电源,使用工具包里的五角形螺丝刀拧下螺丝。螺丝刀的头部很小,但它跟 iPhone 6底部的小螺丝是匹配的。


第4步:使用吸盘在主页键(Home)上方拉出屏幕。把吸盘固定在主页键的正上方,另一只手握住机身,然后往外拉。你只需要在屏幕和机身之间撬开足以塞进一个塑料片的空间。


第5步:使用撬片撬出屏幕。从主页键开始绕着屏幕一点一点向上撬。


第6步:把屏幕部分立起呈90度,但不要超过这个角度。屏幕顶部仍然跟机身连接在一起,所以不要用力拉扯。如图所示,你多可以把屏幕立起呈90度。


第7步:找到并拧下固定屏幕连线的螺丝。在移除电池的时候取下屏幕是一个好主意,因为电池是用胶水固定的,要移除它可能很费事。拧下保护盖上的螺丝,然后把保护盖也取下来。


第8步:拆开屏幕的连接器。屏幕和机身之间的连接器有好几个,你可以用小拨子或薄指甲锉把它们从端口中挑出来。


第9步:取下电池连接器保护盖。电池连接器保护盖由两个螺丝固定,把它们拧下来,然后把金属保护盖也取走。


第10步:拆开电池连接器。电池跟电路板之间的连接器只有一个,你可以用小拨子或薄指甲锉把它挑开。


第11步:用电吹风加热后盖,把胶水吹软。iPhone 6使用了大量胶水来固定电池,它们需要软化才能把电池取下来。你可以用电吹风加热手机后盖,达到软化胶水的目的。不要使用温度比这更高的加热工具,要以加热时仍能舒服将把手机拿在手中为度。


第12步:使用信用卡或塑料拨片慢慢撬开电池。你可以使用银行卡、薄拨片或矬子在底部一点一点撬开电池。避开顶部靠近屏幕连接器的部分,因为下面还藏着连接器。另外,不要拿手机零部件当撬电池的支点。尽量让胶水附着在机壳之上,这样你在之后还能将其重新利用起来。


第13步:连上新电池,并折下连接器。如果没剩下太多胶水,那可以使用超薄双面胶来固定新电池。连接器只需要用一点点力就能回到槽位,但对齐位置可能有点繁琐,需要你花些时间。原来的电池连接器是折叠下来的,所以现在也是一样。如图所示,你可以用小拨子或薄金属锉把它压下去。


第14步:重新连上屏幕连接器,重新安装电池和屏幕连接器的金属保护盖。按照跟刚才相反的顺序连上屏幕连接器,首先从机身顶部的连接器开始,然后重新安装金属保护盖。


第15步:合上机壳,安装螺丝。


当然,我们还是要告诫网友不要轻易自行更换iPhone 6的电池。即使要自行更换,也要注意电池的质量。


ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22192次
2 1N4001 0.19MB 18106次
3 DAC1220E 0.95MB 16429次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15974次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14167次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11842次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9412次
8 DS1337U+ 0.28MB 9192次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9189次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9104次