处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

飞思卡尔推出相容于Qi的15W无线充电方案

飞思卡尔推出相容于Qi的15W无线充电方案
来源:互联网 时间:2014-12-26

为了让客户更接近无线化的明日无线网路(Internet of Tomorrow),飞思卡尔半导体推出了相容于 Qi 的15瓦无线充电解决方案,进一步拓展无线充电产品线。该项解决方案为各种较大行动装置的高速无线充电开拓了新途径,从平板电脑、大萤幕智慧手机、到可携式工业用与医疗用设备一体适用。

飞思卡尔的15瓦无线产品具备3倍于一般5瓦充电方案的功率,可对具备较高容量电池的大尺寸装置更有效地充电,同样地,这种高功率也可加速小尺寸装置的充电过程。举例来说,一台配备4,000 mAh电池的典型平板电脑,透过标准 USB 缆线充饱电也许要花上8小时,但是透过飞思卡尔方案,可将充电时间大幅缩短至几个钟头。

飞思卡尔的新款15瓦产品线,内含传送与接收IC,并佐以弹性化的辅助技术,可加速无线充电系统的制作。此外,新方案还支援数种主流业界标准,包括无线电力协会(WPC)和电力事务联盟(PMA)等等。

飞思卡尔 MCU 事业群全球行销暨业务开发主管Denis Cabrol指出:“如今的行动产品都较以往具备更多样化的功能性和尺寸,因而迫使无线充电系统的研发人员必须面对更大的电池,而且必须设法加速充电速度。飞思卡尔独步业界的15瓦解决方案,就是设计要用来因应上述成长中的市场需求,同时协助让产品研发更形顺畅,并发挥设计独创性。”

此一目标方案包含了两个15瓦的IC:其一是 WPR1516 接收晶片、另一则搭配 MWCT1012 发射晶片。研发人员仅须采用现成的对应韧体程式库,就可以迅速投产,这些程式库具备了实作型无线充电系统所需的一切核心功能。该方案同时还包含一个先进的应用程式介面,可以藉此修改或调整程式库功能,进而增添自订应用程式码,制作出真正客制化且与众不同的终端产品。

飞思卡尔的全面系统解决方案,包括了一组可即刻生产的参考设计、以及评估用电路板,可用来调校效能并加速上市时间。为了支援 WPR1516 接收IC,飞思卡尔提供了两套评估用电路板选择,可作为不同输出功率拓朴:分别是 WPR1500-LDO 与 WPR1500-BUCK 。 MWCT1012 发射控制器IC则由 WCT-15W1COILTX 参考设计支援。

飞思卡尔的新款15瓦无线充电解决方案预计在2015第1季上市。


ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22234次
2 1N4001 0.19MB 18146次
3 DAC1220E 0.95MB 16469次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 16017次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14200次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11881次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9451次
8 DS1337U+ 0.28MB 9231次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9228次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9143次