此前传出骁龙810处理器存在瑕疵有可能会影响出货的消息,但随后被高通公司予以否认。不过,明年登场的三星GALAXY S6却有可能放弃该款处理器,而采用三星自家的14纳米制程芯片,原因在于骁龙810处理器的功耗出现问题,传言在三星运行benchmark的时候很容易死机。同时根据业内人士的说法,三星这款14纳米处理器虽然目前良率仍存在问题,但在产品上市前应当可以解决。


传S6弃用骁龙810
以往三星向来喜欢在旗舰机型上采用高通和Exynos双平台的配置,但这次在GALAXY S6却有可能会发生变化。根据业内人士老杳在微博上披露的消息称,三星GALAXY S6将弃用骁龙810,而改用自家的芯片。至于三星此举的原因则是骁龙810处理器的功耗出现问题,传言在三星运行benchmark的时候很容易死机。同时老杳还透露三星新款处理器将采用自家14nm制程,虽然目前良率仍存在问题,但在产品上市前应当可以解决。



不过,针对此次三星弃用骁龙810处理器版本说法,坊间则给出了不同的说法。微博上多数业内人士认为三星不会取消骁龙810的版本,而是可能在份额的占比上会出现变化。虽然以上说法的真实性暂时无法得到证实,但此前国外网站SamMobile披露的消息也显示三星已经开发出自己的LTE基带芯片(型号SS333或Exynos Modem 333),从而摆脱对高通骁龙810处理器的依赖。因此,无论三星GALAXY S6是否会弃用骁龙810处理器,但该机未来使用三星自家芯片的比例确实应该会得到提升。


搭载Exynos 7420处理器
至于三星GALAXY S6所采用的新款处理器是否采用14nm制程问题上,目前业内也存在较大的争议。虽然三星的14nm FinFET工艺已在上月底宣布量产,但首款产品是否为三星自家Exynos配备还不得而知,但坊间已经有传言称将是“三星为激进的AP应用处理器之一”,所以似乎老杳的消息也有一定的可信度。

相比现在20nm工艺的处理器而言,14nm FinFET工艺的优点在于不仅能缩小了15%的核心面积,而且还能降低35%的功耗,或者提升20%的频率。不过,目前还不清楚三星14nm FinFET工艺芯片的具体型号,但三星GALAXY S6据称会使用的Exynos 7420处理器目前所公开的信息很少,仅显示会采用四核Cortex-A53和四核Cortex-A57的大小核架构,将是三星推出的首款64位芯片,而具体的工艺制程则没有明确。
传三星S6弃用骁龙810  或配14nm芯片

明年第二季发布
值得一提的是,虽然传出三星GALAXY S6可能会在MWC2015大会上正式推出,然后明年三月底或四月初面市的消息,但意大利网站Hdblog所披露的消息称,三星GALAXY S6将会在明年第二季正式推出,预计应该在四月份左右问世,这似乎在时间上也为14纳米制程处理器的供货提供了足够充裕的时间。

据悉,三星GALAXY S6将会配备2K显示屏,并会采用双曲面侧屏设计,搭载的Android 5.0操作系统,拥有3GB的内存容量,提供32GB/64GB以及128GB等三种存储容量选择,并据称会通用闪存(UFS)芯片,能够带来更快的数据传输速度。