• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

苹果发布会汇总:你不得不知的15件事(附魅族李楠评价)

来源:OFweek电子工程网
时间:2014-09-10

分享至:
  • 苹果公司日前在美国加州库部蒂诺市弗林特剧院(Flint Center)举办的新品发布会已经落下帷幕,大屏iPhone(4.7英寸的iPhone 6和5.5英寸的iPhone Plus)、移动支付平台ApplePay和智能手表Apple Watch相继亮相,其中两款iPhone均支持NFC和ApplePay的“点击支付(tap-to-pay)”功能,而智能手表Apple Watch凭借亮丽的外观设计和全新的操作系统开始与谷歌的Android Wear阵营展开正面交锋。

    总体来说,苹果此次发布会的节奏比较快,多少让人有种应接不暇的感觉,这也从侧面反映出苹果希望能在智能手机领域巩固iPhone优势地位的同时,还可以在可穿戴这个谷歌早已进入的领域有所建树。以下是笔者根据国外媒体的报道整理的本次苹果发布会的要闻汇总,一共分为三个部分,共计15条,错过发布会直播的网友可以一睹为快。

    部分:iPhone 6 和6 Plus

    (1)全新设计

    iPhone在2007年问世以来,苹果曾对其外观进行数次重大改变,从圆润的首代iPhone到棱角分明的5s。今天,我们则首次看到了两款大小不同的同一代iPhone,而相对于上一代的5s来说,iPhone 6在外观设计上也发生了非常大的变化,这也让其获得了非常高的辨识度。

    首先,两款iPhone 6采用了相同的设计风格,其边缘采用了更加圆滑的全金属弧形设计,两款设备的厚度都要比5s更薄,只不过其后置摄像头是稍稍突出的。其次,iPhone 6的屏幕更大,分辨率也要更高。后,iPhone 6的电池续航时间有所提升,通话时间增加了10个小时,Wi-Fi上网时间则增加了1个小时,6 Plus的电池续航时间提升幅度要更大一些,通话时间是5s的两倍还多(超过80小时)。

    (2)iPhone 6 Plus

    iPhone 6 Plus的发布意味这苹果正式进军“平板手机”市场,这也是有史以来的一款iPhone。6 Plus配备了一块5.5英寸、分辨率为1920*1080的高清视网膜屏幕(其像素点比5s多185%),厚度只有7.1毫米。同时,考虑到这块巨大的屏幕,苹果在6 Plus上加入了横屏模式,这也是该显示模式首次出现在iPhone上,用户还可以在横屏模式下实现分屏操作。此外,横屏模式下的键盘还多了剪切、复制和粘贴等专属按钮。

    6 Plus还增加一个名为“reachability”的新的手势功能,当用户在双击Home键之后,整个屏幕都会向下滑动,从而让用户在单手状态下也可以用拇指点击到顶端的按键。后要提及的是6 Plus所搭载的64位架构的A8 芯片 ,其面积较上代产品缩小了13%,但是性能却得到明显提升,尤其是在对游戏的支持和电池续航方面尤为出色。

    (3)iPhone 6

    相对于4英寸的5s来说,配备4.7英寸屏幕的iPhone 6仍然算得上是款“大号iPhone”,iPhone 6仍然采用视网膜屏幕,分辨率为1334*750。可惜的是,我们并没有在iPhone 6上看到传闻已久的蓝宝石玻璃屏幕,但是机身厚度却从5s的7.6毫米薄至6.9毫米,这一厚度也让对空间要求颇高的相机模块不得不突出出来。此外由于搭载了全新的A8芯片和iOS 8,iPhone 6的电池续航时间也得到小幅提升。

  • ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、 Future (富昌)、Avnet(安富利)、 Arrow (艾睿)、 Chip1stop 、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

    更多新闻