12月16日晚间消息,华为于北京发布荣耀6 Plus及畅玩4X三版本,前者搭载5.5英寸1080P屏幕及双摄像头,分为标准版及双4G版,售价1999元起,12月23日上市。 荣耀6 Plus 荣耀6 Plus在发布前已经经过自家官方微博及谍照的多次预热,双摄像头是其显著的特点。 其外观与P7较为接近,但背部材质为玻璃纤维,由6层工艺复合制成,呈现凸起点阵,荣耀称可达到军用头盔防弹级硬度。顶部及两侧边框为金属材质,主体采用拉丝处理,靠近机身正反面的地方CNC打磨成亮边。 另外,6 Plus的名称让多数人初次听到都会会心一笑。在发布会上,荣耀解释这个名字来源于三点:1、大屏幕,荣耀6 Plus搭载了JDI生产的5.5英寸1080P分辨率屏幕,78.2的屏占比比iPhone 6 Plus的71%更大,同时正面面积小;2、大电池,3600毫安时电池可以反向充电,不但可以给手机充电,还能给自带的降噪耳机充电。3、支持红外及双卡双待双4G功能,SIM卡与Micro SD卡槽复用,用户可选择是一卡一Micro SD卡或是双卡双待。 硬件方面,荣耀6 Plus搭载了麒麟925八核处理器,与Mate 7类似,它同样内置了i3协处理器,可以记录用户的运动数据。内存方面是3GB内存加32GB的存储空间,可扩展至128GB存储空间。 荣耀将6 Plus的双镜头称为“仿生平行双镜头”,由两个800万像素镜头组成,场景经过双摄像头可投射到一个更大的感光元件上,可拍摄1300万像素的照片。双摄像头带来了更大的单个像素感光面积,更快的成像速度及先拍照后对焦的便利。3IE算法可以模拟F0.95光圈,达到背景虚化效果。荣耀称可以将双摄像头的相对高度、绝对的距离控制在一个很小的范围。 荣耀6 Plus前置镜头为800万像素,双击息屏快拍、多滤镜、焦点跟踪运动抓拍等模式也被集成到这款手机上。荣耀将所有的拍照技术命名为Phone Plus,会在以后的升级中加入3D照片、趣味测距、开放深度信息(SDK)、用户论坛订制等功能。 这款手机毫无悬念地搭载了EMUI 3.0版本UI界面,加入3D UI、熄屏快录、魅影触控(锁屏手势快捷进入)、通过贴膜可实现五个虚拟按键功能。另外,每个用户可以得到100GB空间的云存储空间,在超过120+国家可以得到免费Wi-Fi。 荣耀6 Plus内置一张软SIM卡,名为“天际通”功能,在出国漫游时可接入国外运营商,试行期间实行5MB/20元,28元/天的价格,2015Q1实现香港、台湾、英国在内的覆盖。荣耀钱包等也内置在手机中。 荣耀6 Plus有标准版与双4G两个版本,前者分为移动/联通/电信三个对应版本,只有黑白两个配色,售价1999元;后者有黑白金三种配色,售价2499元。两者的差别还在于后者存储空间为32GB、多一种配色、内置NFC功能及天际通功能。两者均为明天10:08开始预定,23日10:08开放购买,购买渠道为华为商城、京东。 荣耀畅玩4X 发布会同时发布了荣耀畅玩4X移动、联通及金色全网通版,搭载了麒麟620 64位八核处理器、5.5英寸720P分辨率屏幕、500万+1300万像素前后摄像头、3000mAh电池,搭载EMUI 3.0 UI界面。 金色全网通版售价1299元,2GB内存移动/联通版售价999元,1GB内存移动版售价799元,1GB内存联通版售价899元,明天上午10:08首发。 荣耀盒子 荣耀盒子外观方方正正,具备以太网、AV、USB、HDMI、Micro SD接口。其内置海思四核芯片,支持4K视频H.265硬解,全向双天线具备160Mbps的理论速度,Imprex视频增强引擎可以让画面更清楚。 荣耀盒子接入央广银河平台,荣耀号称其是内容多的内容平台之一,荣耀每周更新两次内容,售价298元,明天开启预约,23日上市。 荣耀同时发布荣耀电力猫,它可通过电力线扩展Wi-Fi信号,有4个配色,售价99元。(刘源) ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。