处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

NI推出LabVIEW通信系统设计套件

NI推出LabVIEW通信系统设计套件
来源:EEWORLD 时间:2014-12-15

    2014年12月9日——美国国家仪器有限公司(National Instruments,简称NI)作为致力于为工程师和科学家提供解决方案来应对全球严峻的工程挑战的供应商,今日宣布推出LabVIEW通信系统设计套件,该套件结合了软件无线电(SDR)硬件和完整的软件设计流程,旨在助力工程师开发5G系统原型。

    过去,无线通信原型是由独立的设计团队使用各自的设计工具来进行开发。LabVIEW通信系统设计套件开发环境可帮助整个设计团队通过统一的抽象表示来获得从算法到FPGA的整体认识。该方法使得设计工程师能够专注于创新而无需将过多的精力用于具体实现,进而提高了他们原型开发的速度和质量。

    德累斯顿工业大学教授沃达丰移动通信联合实验室主席Gerhard Fettweis表示:“无线用户对带宽不断增加的需求迫使无线行业进行大量技术投资来提高网络容量。 在德累斯顿工业大学,我们主要使用NI软硬件集成的平台来进行5G研究。通过与NI的合作并借助NI平台,德累斯顿工业大学的研究人员大量缩短了从概念到原型的过渡时间。我们仅花了六周就开发出了一个工作原型。 过去使用其他标准工具时,这个过程需要两年多的时间才能完成。” 
 
    根据Frost & Sullivan公司的测试和测量行业总监Jessy Cavazos表示:“SDR(软件无线电)已经成为开发下一代无线系统原型的标准方法。FPGA集成到x86架构大大扩展了该平台的灵活性,但同时也要求设计工程师具有专业的技能和工具。LabVIEW通信系统设计套件可利用现有IP,包括C和.m的算法,使得设计人员能够在统一的设计环境中使用正确的语言来完成各项任务。”

    LabVIEW通信系统设计套件针对SDR平台进行了优化,提供了一个硬件感知的设计环境,可通过统一的功能软件流程图控制物理配置、硬件约束和系统文档。这可提高硬件的灵活性,使得设计人员能够通过SDR平台访问所有组件。这一紧密的集成解决方案无需设计人员手动将不同的算法与对应的硬件架构进行匹配,从而程度提高了他们的工作效率。

    “LabVIEW通信系统设计套件包含了用于WiFi和LTE的内置应用程序框架,使得无线原型开发工程师能够专心开发针对现有标准的创新组件,而无需从头开始设计算法。”NI 射频和通信总监James Kimery说到,“对于我们用户项目的部分院校和工业研究人员,该方法帮助他们缩短了一半的工作原型开发时间。” 

    NI的软件市场营销总监Shelley Gretlein补充说到:“尽管现有的原型开发工具有限,但无线设备的数量却以指数级增长。LabVIEW通信系统设计套件可有效弥合当前不断普及的4G网络和未来待开发5G标准之间的断层。NI不断为SDR平台开发出创新灵活的硬件和强大的原型开发软件将进一步助力下一代通信系统设计。”

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22189次
2 1N4001 0.19MB 18105次
3 DAC1220E 0.95MB 16429次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15970次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14164次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11841次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9409次
8 DS1337U+ 0.28MB 9191次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9185次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9103次