处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

大联大世平集团推出基于ST SPC560D40L3的电动座椅解决方案

大联大世平集团推出基于ST SPC560D40L3的电动座椅解决方案
来源:eefocus 时间:2014-12-12

致力于亚太地区市场的电子元器件分销商---大联大控股宣布,其旗下世平推出基于ST SPC560D40L3 Power Architecture技术的电动座椅解决方案。

大联大世平代理的ST的SPC560D系列产品针对下一代汽车微控制器,基于Power Architecture技术为嵌入式应用程序专门设计。先进同时具有成本效益的e200z0h主机处理器核心的汽车控制器系列符合Power Architecture 技术,而且实现了LVE(变长编码)APU(辅助处理单元),能够提供改进的代码密度。同时,其运行速度高达48MHz,提供高性能低功耗处理优化,利用了Power Architecture开发基础设备和支持软件驱动程序,可以方便的协助用户操作系统和实现代码配置。
 
目前,中国汽车市场正呈现快速增长的势态,根据中国汽车技术研究中心预测,2015年、2020年国内销量将分别达到2550万辆、3500万辆左右,年均增速在7%左右。将差异化的自动控制技术转换为竞争优势已成为各大汽车厂商的产品策略之一。

在驾驶过程中,汽车座椅的随时调整可以让驾驶者获得更加舒适的角度,减少驾驶疲劳,提高安全性和舒适性。电动座椅调节就是可以通过电机的控制来调节座椅的前后位置、上下高度、靠背角度,更豪华车型的可以调节腿部支撑、腰部支撑等。

图示1-示意图

图示2-功能框图

功能描述

汽车电动座椅的12向调节

  • 座椅整体前后方向
  • 靠背前倾后倾
  • 座椅上下方向
  • 座椅水平方向顺逆时针方向
  • 靠背腰部上下方向调整
  • 靠背腰部有前后方向调整

座椅电机电流检测

汽车座椅加热

两组座椅位置记忆功能

重要特征

  • 控制器采用32位、基于Power Architecture架构的车规ST L99DZ70;
  • 座椅调节采用输出电流为8A或30A的H-Bridge马达驱动;
  • 座椅加热采用带有电流检测功能的高边驱动ST VN7007AH和VN7010AJ;
  • 采用高速CAN总线收发器,其数据传输率达1Mbps。

图示3-控制板

图示4-驱动板

图示5-加热驱动板

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供DigikeyMouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22190次
2 1N4001 0.19MB 18105次
3 DAC1220E 0.95MB 16429次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15971次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14164次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11841次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9409次
8 DS1337U+ 0.28MB 9191次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9185次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9103次