来源:新浪手机
时间:2014-09-10
新浪手机讯 9月9日上午消息,摩托罗拉刚刚发布了升级版Moto X智能新机,也就是此前传闻的Moto X+1,该机正式叫做新版Moto X,同样以高配置和个性后壳为买点,目前该机已经开始接受预定。
据悉,配有竹制后壳的新版Moto X现在可以在Phones4u上预定,预计开售时间为10月6日,不过必须是合约机的形式,每月合约价为35英镑,约合人民币337元。另一家运营商Clove UK则是提供了无锁版本,普通版售价为420英镑,约合人民币4167元,皮制后壳的售价为440英镑,约合人民币4365元,将于本月底开售。
配置方面,新款Moto X采用了一块5.2英寸1080p AMOLED显示屏,屏幕像素密度423ppi,并整合了Gorilla Glass强化玻璃;后置一枚1300万像素摄像头,辅以双LED补光灯,支持4K视频摄录。搭载高通骁龙801 SoC处理器,集成2.5GHz四核心处理器以及Adreno 330 GPU,内建2GB RAM以及16GB或者32GB存储空间,但该机不支持microSD卡扩容。(基德)