来源:慧聪网
时间:2014-12-12
12月8日,康佳SLED二代超薄轻新品发布会在深圳召开,这次发布会上康佳发布了SLED二代超薄轻电视(参数 图片 文章),及其未来将一直坚持的“SLED”产品战略!重磅新品康佳SLED二代超薄轻4K OLED成为绝对亮点!其独有超薄轻工艺及超炫彩画质令人赞叹,以5.4mm的惊人之“薄”与极致炫彩画质重新定义视界,引领彩电行业发展趋势。
据笔者了解,当前市面上绝大部分的OLED电视都是2K OLED,康佳是国内家发布4K OLED电视的。康佳4K技术一直行业,有4K技术控之称。康佳同时掌握了下一代前沿的OLED显示技术,通过技术积累与创新,将4K技术与OLED技术完美结合,为用户创造了行业的4K OLED有机电视!下面就让小编为大家好好介绍一下这款艳惊四座的“康佳易TV 4K OLED电视”!
OLED+4K+曲面 康佳率先掌握下一代显示技术
OLED被称为下一代显示技术,被业内人士称为未来市场的主流显示技术。康佳4K OLED不但实现了重量和薄度上的极致突破,更实现了2K OLED到4K OLED的极大提升。
康佳4K OLED有机电视外观上采用无边设计,薄处仅为5.4mm,比iphone6的6.9mm薄了1.5mm,薄如蝉翼,此外机身净重只有19.5kg(以65寸为例),比传统的液晶电视轻了25%以上可谓轻薄又轻盈!
康佳4K OLED电视采用自发光技术,无需背光源,让电视可以更轻薄;其配备LGD的WRGB显示方案,在传统三基色基础上增加白色子像素,拥有超高的色域覆盖,使得色彩显示更加自然。
这款4K OLED电视还采用了曲面设计,曲率达5000R(曲率半径5米),达到了曲面电视曲率。用户在观看时屏幕上的每个点到人眼的距离都相等,在观看体验上相较于传统平板液晶电视更有有环绕感和临场感,能提供更逼真的视觉体验。
曲面让电视视角更广,有效可视角度提升1倍,在任意角度上,电视画面都没有偏色、泛白或亮度衰减的情况,充分展现了4K OLED的优势。
发布会上,康佳强调了这款产品在图像显示技术方面的重大突破。众所周知,OLED采用的是有机自发光材料,摒弃了LCD电视中复杂的背光结构,完全突破了LED电视在画质和设计上的局限,实现了电视显示技术的全面革新。康佳4K OLED高达1000000:1的无限对比度,0.001ms急速响应能力,没有其他显示屏会出现的黑白不够纯粹的问题,无论是视频还是静态图片,显示屏对于色彩的呈现都非常明亮和生动,暗色调的处理也很丰富,黑色相当深邃。
薄”身而不“薄”心,引领彩电行业轻薄趋势
在硬件方面,康佳4K OLED也同样做到了极致。配备的10核超强配置(4核A9架构CPU+6核Mali—450GPU),采用迄今为止快稳定的One—chip电视芯片!
H.265超强解码功能,视频编码标准支持200M以上高码率4K视频硬解码,“视频体积”只有H.264编码的一半,H.265超级4K硬解码技术让4K片源播放更流畅,4K渲染效果更好。对比传统的软解码,表现更佳,0延迟、0卡顿、急速解码、流畅播放,开启了动力解码4K信号新时代。
拥有5G/2.4G双频WI-FI,双发双收双天线,全面提升穿墙能力,而802.11ac到1Gbps的连接速度,保证在线4K视频的稳定传输,强大的处理性能满足几乎所有需求。
康佳4K OLED搭载了康佳基于安卓4.4平台独立研发的专业电视操控系统——YIUI易柚,其多主题UI可以满足不同用户群体的不同需求。易柚系统独有的语义操控,用户可利用大拇指遥控器与电视实现完美人机交互,甚至是模糊语义,电视也能懂你所想!易柚系统还是当前市面上坚持每月迭代更新的电视操控系统,康佳易柚团队根据用户使用反馈,对系统进行不断更新,给用户极致、人性化的体验。
易柚系统还整合了腾讯游戏、优酷视频、黄冈教育资源等在线游戏、在线视频、在线教育功能,让这款超薄轻精品不止于薄,更有丰富实用的内涵。
康佳4K OLED凭借“曲线玲珑”的身材和靠谱有料的内在,展示了极致4K OLED的美形态。据悉,康佳4K OLED 55寸、65寸两大热门尺寸将全国同步发售,具体上市时间及统一售价可密切关注康佳官方信息。