来源:eefocus
时间:2014-12-11
如今的消费者都趋于理性购物,尤其是在家电产品上更多的看中其性价比,因此,产品质量、技术规格和售后服务成为更多消费者考量标准。网络机顶盒自然也不列外,而在产品质量和规格配置上,起决定性因素的是其内在芯片,也就是CPU。
如果把网络机顶盒比作人体,CPU就是整个盒子的大脑,CPU的正式称谓是"中央处理器",它是一块超大规模的集成电路,也是网络机顶盒的运算核心和控制核心,它占的面积比例不大,却承担了重要的功能。目前的网络机顶盒处理器有双核、四核、八核等多种形式,主要来自华为海思、全志、晶晨、炬力、瑞芯微等芯片供应商。
晶晨芯片集成了业界认可的高清视频引擎和先进的安全技术,支持多种开源软件开发环境;全志的CPU从跑分和评价来上不尽人意,不过GPU上与晶晨差异不大,而且全志的兼容性较好,当入门级的配置还是可以的;炬力与瑞芯微在系统流程度方面不亚于全志,但在游戏加载度上还有待提高。华为海思芯片,在音视频、游戏性能、图像处理等方面均表现出卓越的性能,支持超高清语音编解码、支持H.265、4K等高清超高清视频全解码、GPU则采用了业界的ARM Mali T628MP4,市场上主流大型游戏都可流畅运行。其电源系统,在性能、发热、网络技术上进行智能优化,有一定的节能效果。因此,海思芯片算是这其中的佼佼者,被盒子业内公认为稳定、解码能力强的芯片,不过也由于其价格较高,目前仅芒果嗨Q 网络机顶盒采用该芯片。
在芒果嗨Q 系列产品中,M3搭载的正是海思四核解码芯片,不仅性能比普通盒子强50% 以上,且能通吃各种视频格式,能够真正硬解H.265,解码格式:H.265支持到4K@30fps、H.264支持到4K@30fps、MPEG1/2/4至4K@30fps/秒;VC-1、WMV、real7/8/9至4K@30fps;支持FLV、MOV、AVI、MKV、TS、MP4、ISO等视频格式,并且支持3D MVC视频输出。支持4K分辨率,可通过独立解码到输出显示的全通道超高清无衰减处理,真正实现4K超高清画面完整显像。
芒果嗨Q M3同时搭载四核Mail-450图形处理器,图像显示能力超群强劲。搭配1GB双通道内存和8GB高速闪存,满足你拓展程序的需要,你可以将电影、游戏、音乐或教育资源、阅读应用等统统安装在芒果嗨Q M3里。绝佳性能,强劲动力,读写速度达到前所未有的高水平,造就更流畅自如的使用体验。
在注重性价比的技术控面前,芒果嗨Q M3以其强劲的CPU,毫不逊色的内在配置征服大众,而在追求外观的外貌控前,芒果嗨Q M3也凭借出色而别具一格的造型虏获人心,即"入得厨房,又出得厅堂",可谓是内外兼修的智能网络机顶盒。
ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。