• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

u-blox宣布推出NEO-M8T和LEA-M8T精密授时模块

来源:EEWORLD
时间:2014-12-05

分享至:

    NEO-M8T和LEA-M8T模块为高精度与便携式授时应用,提供顺畅的multi-GNSS升级路径。

    为汽车、工业和消费市场提供蜂窝式和定位模块与集成芯片的全球领导业者瑞士公司u-blox宣布推出NEO-M8T和LEA-M8T精密授时(Timing)模块。这两款精巧的表面贴装模块能够产生精确度小于20纳秒(20 ns)的精密参考时钟。其接收器具有高灵敏度(配合辅助GNSS功能,可提供-157 dBm的信号采集),即使在视野受限的建筑物内也能够快速启动。该精密参考时钟是从GPS、GLONASS和北斗等multi-GNSS(全球导航卫星系统)中取得的。

    LEA-M8T模块兼容现有的LEA-5T/6T设计占位面积,因此能够轻松升级。NEO-M8T已针对需要低功耗与长电池寿命的授时应用,如用于测量地震场的地震检波器,进行了优化设计。这两款模块满足对可靠性、精确度及低功耗的严格要求。

    u-blox产品营销副总裁Thomas Nigg表示:“在精确度、可靠度、以及功耗方面,这两款新模块是业界性能的GNSS授时模块。它们为担负重要任务的基础设施系统,如移动通信网络、发电和配电系统、以及地震测量系统等,提供了完美的解决方案”。

    NEO和LEA-M8T模块,具备multi-GNSS,是u-blox 现有PPS授时模块的后续产品,与PPS授时模块接脚兼容,是对先前发布的GNSS频率参考模块LEA‑M8F的补充。

    NEO-M8T的尺寸仅有12.2 x 16.0 mm,LEA-M8T为17.0 x 22.4 mm。这两款模块具备RAIM(接收器自主完好性监控,Receiver Autonomous Integrity Monitoring)与警报功能,因此可提供高完整度与可靠度,这对要求极高可靠度的应用来说非常重要。模块可提供两个时间脉冲输出,其配置范围从一分钟一次到10 MHz。它们还能输出multi-GNSS RAW数据,包括载波相位、码相位以及伪距(pseudo-range)。

    这两款模块能根据任何一种国际标准提供时间,包括星系间偏移(inter-constellation offset)的校正。由于具备位置测量 (Survey-in)与单卫星授时的特性,因此在只有一颗卫星提供信号的情况下也可增加授时精确度与授时可用性。此外,对低工作循环(low duty cycle)作业的支持,降低了电池供电的应用的功耗,因此能采用更小的电池,从而节省成本。

    M8T授时模块与u-blox现有的LEA和NEO外型尺寸相当,具备标准的接脚输出,因此能顺畅地从前几代产品进行升级。u-blox授时产品能根据需要选用u-blox AssistNow或业界标准辅助数据。这能缩短首次定位时间,并提供优异的采集灵敏度,即使在还不知道准确位置或时间的首次安装中也是如此。

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

更多新闻