来源:eefocus
时间:2014-12-05
继苹果iPhone 6搭载Apple Pay并用指纹识别功能完成支付之后,Android手机也将能够通过指纹识别来为手机支付宝服务。日前,魅族旗舰手机MX4 Pro以全球首款正面按压式指纹识别Android手机之名亮相,与支付宝合作,打造可以直接使用该功能加密的支付生态。
除了苹果和魅族,三星、华为、HTC、vivo等中外手机厂商,均推出了具备指纹识别功能的新品。2014年手机市场上,指纹识别已经成为趋势。指纹识别哪家强?记者采访了解到,不同的识别技术是中外创新能力的PK。至于消费者关心的安全,也是基于此。
相比密码 指纹更方便
“即便用指纹识别,钱是不是一样会被人悄悄弄走?”上个月,Apple Pay在美国启用后,用户投诉在购买支付后银行重复扣款。虽然银行终承认失误,并弥补了损失,但基于指纹识别与移动支付的安全性,仍在敲打着消费者的神经:指纹、虹膜等密码形式,只要是通过网络发送这些特征,就有可能被截留、复制、还原,并被不法分子利用。
“魅族的做法和苹果类似,提供的是芯片级的保护,有一个TrustZone技术,保证指纹识别的安全,即便手机被Root后也能保证安全。”魅族科技相关人士向记者解释,TrustZone基本不会被破解,这种技术的实现相当于银行的U盾,它将用户重要的身份信息存储在一个独立的系统空间里,在获取用户身份信息时仅起到比对的作用。
此前,苹果公司技术亦向记者表示,Apple Pay在进行交易时,信用卡发卡方会接收到一个设备专属号码,然后再用这个号码关联到用户账户下的信用卡号。即便交易信息泄露,也只是泄露用户的设备专属号码,不会对用户的信用卡卡号构成威胁。
“重复收费不是Apple Pay的问题,而是银行方的问题。”前述HTC技术人士认为,数字时代,密码太多难免会遗忘,类似于指纹的生物识别技术功能,则是更高效也更安全的方式。
指纹识别并非无硬伤
“硬伤”不是没有。据相关部门统计,约有3%~5%的人群存在指纹识别问题。目前指纹识别还无法辨识受损、沾水的手指指纹。同样出现在科幻电影中的场景亦令人担忧:指纹甚至虹膜,都可能在非自愿的情况下被利用。
张正昊认为,这是技术细节,不会影响到指纹支付的普及。未来两三年内,指纹支付令移动支付简单、容易而且优雅。
指纹识别 按压式体验更好
只需要将手指按压在Home键上瞬间,iPhone 6就能够解锁——如果你比较一下和iPhone 5S的解锁差别,你会发现苹果在新iPhone上提升了指纹识别的灵敏度。受iPhone 5S启发,手机厂商又找到了改变的方向。记者从市场上了解到,目前三星S5、华为Mate 7、HTC One Max以及vivo Xplay 3S、OPPO N3等多款机型皆搭载了指纹识别功能,已成为旗舰手机新趋势。11月19日屏幕分辨率达2560×1536像素的5.5英寸超2K屏魅族MX 4 Pro亮相,则是这一波风潮中的成员。
其中,iPhone 6和魅族MX 4 Pro等采用正面Home键蓝宝石按压式方案,三星Galaxy S5等采用正面Home键滑动式方案,华为Mate 7则采用背面按压式方案。
据业内人士称,与苹果采用美国指纹传感器厂商AuthenTec的技术不同,三星选用的Synaptics方案采用滑动式指纹识别技术——用户需要将手指从上向下滑动,采集指纹信息时对用户要求高,所以体验不如按压式好。
手机后盖处按压式指纹识别技术,目前很多厂商都采用瑞典FPC方案。“魅族考虑过多种方案,后发现还是苹果的方案好。”魅族科技CEO白永祥表示,AuthenTec技术被苹果收入囊中,不可能成为其他厂商的标配。终,魅族决定抛弃国外技术,选择了深圳汇顶科技的触摸式指纹识别芯片技术,该技术方案,与苹果公司的蓝宝石按压式指纹识别技术类似。
独立分析人士张正昊表示,目前在手机指纹识别领域,iPhone 6仍是领跑者,其他品牌则是跟随者,各有所长,呈现“一超多强”的局面。对于消费者而言,在滑屏解锁、数字密码解锁之后,终于有了成熟的新解锁方式,在“简单”的人机交互上前进了一步。更重要的是,指纹识别,为更多的移动生活场景提供了技术基础。
解锁、下载、支付
少不了指纹识别
用过iPhone 6指纹识别功能的读者并不陌生,在下载App时,通过指纹识别功能就能够顺利完成,而无需再输入6位数的Apple ID密码。iPhone的指纹识别还可以授权用户登录网站,在App Store里购买应用,以及用来为Apple Pay的移动支付服务。这是Apple Pay正式使用后,苹果公司打造移动支付生态圈的一把利器。
三星也不甘落后,其指纹识别功能也支持用户使用支付宝、PayPal来付款。跟进者MX4 Pro在发布时,魅族也同时推出了MPay,可以用基于指纹识别功能的mTouch系统加密,并与支付宝合作,打造移动支付生态。12月6日,该款手机开售之后,用户就能够用mTouch与Flyme自有账户打通,购买Flyme内部的应用。
这一模式与苹果如出一辙。HTC相关技术人士此前接受记者采访时表示,指纹识别技术与加密技术结合,所形成的生物特征识别加密技术,已经成为移动互联网加密保护应用领域的新潮流。“现在是指纹识别,未来就是像科幻电影中的虹膜识别,让支付等场景有了更简便的入口。”该人士称,2016年指纹识别应用可能会“井喷”。
记者获悉,与手机硬件厂商加速布局相比,支付宝、微信支付、PayPal等第三方支付商以及谷歌、微软、eBay、华为、联想等,亦在同向而行。
据媒体报道,PayPal总裁马库斯曾预测,未来两年内,多数高端智能手机将具有生物识别技术功能,而且多数都具备指纹识别功能。
然而,相比iOS的封闭性,开放的Android系统还是会导致更多的安全性质疑。
ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。