来源:超能网
时间:2014-12-05
Globalfoundries(格罗方德,简称GF)是从AMD原来的晶圆厂业务分离出来的公司,结交的是中东石油富豪,并且成为仅次于TSMC的全球 第二大晶圆代工公司。不过对AMD来说,GF是离不开但又有点无奈的合作伙伴,GF之前在代工生产上磕磕绊绊,AMD是深受其害。不过现在来看GF近变 得靠谱多了,AMD官方证实GF不仅可以为他们代工CPU和APU产品,还能代工GPU和主机处理器了。
传统上AMD的CPU及APU才交给GF代工,FX及目前的APU分别使用32nm SOI和28nm SHP工艺,而GPU、主机处理器都是交给TSMC的28nm工艺代工的。现在的情况有所改变了,AMD CFO Devinder Kumar在参加瑞士信贷18届年度技术会议时表示,GF与AMD公司的代工业务已经扩展到了AMD全系列产品线上,而不仅仅是之前的CPU和APU代 工,现在还包括了显卡用的GPU和PS4/Xbox One主机所用的半定制处理器。
Kumar表示“Globalfoundries的执行能力 已经明显提升了,这有助于提升双方在所有方面的合作。2014年双方首次实现超越PC产品的历史性合作关系,今年我们在Globalfoundries晶 圆厂制造了图形、PC及半定制产品,2015年这种合作还会继续。”
AMD并没有透露GF公司到底给他们代工了什么产品,在CPU、APU、 GPU及主机处理器这几个产品线中,CPU、APU一直是GF代工的,没什么好说的,主机处理器有PS4和Xbox One的,GF代工的哪部分也不确定,至于图形产品就更是迷了,AMD的GPU种类更多,虽然TSMC和GF都有28nm工艺,但传统上GPU和CPU生 产工艺是不同的,适合CPU的不一定适合GPU。
也许Globalfoundries真的变可靠了,AMD的Carrizo APU还会使用GF公司的28nm SHP工艺,但双方合作优化了这个工艺,使得在制程没升级的情况下Carrizo的晶体管密度和能效都有了大幅提升。