来源:eefocus
时间:2014-12-02
今年10月,在英特尔与中国芯片制造商瑞芯微(Rockchip)双方共同努力下,设计了具备3G功能的ARM Cortex-A5双核处理器XMM6321。
据瑞芯微表示来自迪拜的一家厂商已经在今年10月下达了超过10万个处理器的订单,将会用于7英寸平板设备。而今天XMM6321处理器将会面向全球市场开放,该处理器时钟频率为1GHz,能够超频到1.2GHz,主要针对分辨率在854*480到1024*600的3.5英寸到7英寸设备间。
不仅如此,该芯片提供了英特尔/Infineon的AG620无线芯片用于2G和3G通讯,支持802.11 b/g/n WiFi和蓝牙4.0,支持30fps的1080P高清视频拍摄,支持800万后置摄像头和300万前置摄像头。
编辑观点:
瑞芯微此次与英特尔合作,无疑增添了更多了助力,相信未来该厂商可能涉足更多的行业,做出更多的产品。