处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

画幅与像素并进 2015CES影像展望趣谈

画幅与像素并进 2015CES影像展望趣谈
来源: 中关村在线 时间:2014-12-01

    眼看着12月临近,每年一届的CES消费电子展又一次即将召开。作为每一年消费级电子产品发展的风向标级展会,而不少新品也会接着这个机会发布来抢个好开年的头彩。自然,影像类产品的生产厂商也不会错过这个好机会,那么在2015年的CES上我们有机会见到哪些新机呢?下面笔者就和大家来聊一聊这个话题。

  索法再发力? 更专业的微单与单电

  说 起影像行业中不按常理出牌的,那真是非索尼莫属了。在2014年,索尼在A7/A7R系列相机的基础上扩充了针对高感和视频拍摄性能的A7S以及全面升 级的A7 II相机。索尼的全画幅微单产品正在一步步成熟起来。那么在2015年索尼会为影像爱好者带来哪些惊喜呢?或许A9就是个不错的答案。

索尼在全画幅微单领已经开启了“刷新型号模式”

  索 尼的全画幅微单A7系列中每一款都有着自己的个性,但却缺少一款足够全能的旗舰级产品展现出自己的“够专业”和“够高端”。而全新的A9则很可能是个很好 的契机,据悉这款新机将搭载和A6000相同级别高反应效率和高精度的对焦系统,同时传感器也是一款权衡高感、画质与分辨率的新型号。如此一来,全新的 A9的确可谓是相当的吸引人。

旗舰级全幅微单A9似乎颇为高大上(照片为网络PS图不必当真,引自sonyalpharumors)

索尼的影像产品线简单可以总结为:E口刷机身,α口刷镜头

反复多年的A99M2怎么也该有个眉目了,不然你对得起不断更新的α镜头群么!

  不 过,相较于现阶段红火到不行的全幅微单,笔者倒是颇为期待作全幅单电A99的换代产品。这款从2013年拖到2014年,眼看着都要2015年都还没影 子,一直被“打回去重做”的A99M2何时能与我们见面着实让人“捉急”。毕竟A卡口的镜头新品是一直没断,眼看着全新的70-300 II、 24-70 ZA II都已经发布或提上日程,机身也该好好的升级一下了。而积累了近2年时间,A99M2可以达到怎样的高度,CES的确是个很不错的展 示平台。

  佳能的高像素 5000万像素的感动常在

  说 过了影像行业中的“激进派”,我们回过头来开始聊聊这些传统的“保守派”。先说说近两年被网友吐槽为“牙膏生产商”的佳能,平心而论,从2013年下半年 开始佳能还是拿出了不少有诚意的新品,从便携的G7X到专业的EOS 7D Mark II,几款相机都可谓是有着较大的技术进步。不过,毕竟世道变了, 作为影像大厂,不拿出个全画幅似乎还真不好意思说自己够努力。

高像素的佳能EOS也传了有一年多了,这次该靠谱了

  眼 看着索尼、尼康全都机身刷得飞起,不少佳能用户也都表示:“说好的EOS 6D II呢!说好的EOS 5D4呢!说好的高像素呢!”而这次佳能似乎终于 有意来展示自己在影像方面的底蕴,据称,这款搭载了5000万像素级CMOS的佳能EOS 5D系列机型即将在2015年初发布,不知道是不是在CES上 就能见到它的身影。

论技术佳能早就有了,这个1.2亿的APS-H你还记得么

APS-H都能做到1.2亿像素,全画幅就更不止这个数了,这么看来5,000万对佳能不是问题吧

  其 实论高像素传感器,佳能在技术研发上是毫不落后的。早在5,6年前就已经拿出过5000万像素级的样品,而早在2010年佳能就公布过的APS-H的 1.2亿像素传感器相信大家也还有着足够深刻的印象。可见高像素对于佳能而言算不上是什么技术瓶颈,如何让其商业化且价格能为大众接受才是问题的所在吧。

实际上70D从一定角度上来看已经是4000万像素级了

  而 回到眼前,其实佳能的高像素传感器我们已经见到了,只是它以一种不同的形式出现。EOS 70D和EOS 7D Mark II都是采用双像素AF传感 器,虽然标称是2020万像素,但是实际上这每个像素下都有2个光电二极管。换句话说,如果这些二极管可以在成像时独立工作,那么它就是一枚4030万像 素的CMOS传感器了。想想是不是还有些小激动呢?所以,还是让我们期待佳能在CES上能带来的高像素新品吧。

  M4/3的坚持 奥林巴斯便携机露初容

  说 过了全画幅,我们再说回画幅尺寸小一些的M4/3。虽然M4/3系统这两年的风头被索尼的全画幅微单抢去了,但是这并不影响这个尺寸较小的相机生态环境成 熟。现如今的M4/3系统已经真正的成熟了起来,同时也开始拥有了更明显的个性特色。注重便携的M4/3新品,也是CES上值得期待的亮点。

松下表示:不拿出点儿东西,你们还真以为便携只看黑卡么

  现 如今大家都说索尼黑卡黑科技,可在今年9月的Photokina上,松下用一款LX100淡定地告诉我们,便携式大底相机绝不会止步于1英寸。M4/3阵 营加入到便携式相机的竞争中,为消费者带来了更多的选择。而既然松下“入坑”,奥林巴斯也不能闲着,新一代的E-M6就是个不错的契机。

奥林巴斯新机型是否也能具备

  奥林巴斯的OM-D系列在1600万像素级上已经停留了一段时间了,但是4K视频功能却一直没有引入。E-M6如果能加入4K视频,再辅以5轴防抖系统,这台相机的吸引力不会亚于很多全画幅机型的。

数码版Trip 35有会否再次掀起PS机热呢?(这里的PS是Point&Shoot)

  另 一方面,奥林巴斯也已经着手自己的便携式大底相机的开发,数码版Trip 35的传闻已经浮上水面。随着相机技术的发展,这种在胶片时代也曾风靡一时的 PS相机(这可不是我们常说的修片,而是Point&Shoot的意思)如今也有越来越多的数码版出现,而奥林巴斯新E-Trip 35若能如所 说的出现,相信会吸引一批影像爱好者的关注。

  关于更大的 中画幅正在变得靠谱

  现 如今影像产品的一大趋势就是“越大越好”,这里很大程度上说的就是传感器的画幅。短短几年,APS-C已经可以算是能够走进千家万户的普遍化产品了,而全 画幅也已经渐渐放下了自己的身段,渐渐成为价格更容易为大家所接受的产品。那么既然135级产品已经达到了这样的水平,120级产品是不是也要开始“跟 进”呢?

中幅成本降低哪家强?说到底还是得靠日系厂商

  中 画幅产品价格一直居高不下的问题,在2014年已经能看到其问题解决的契机了。来自索尼的5000万像素级的中画幅CMOS的到来让人们看到了中画幅成本 降低的可能。而之前传闻索尼和玛米亚合作的中画幅相机虽然后来少了后文,但是这的确给了很多摄影爱好者带来了一缕“希望之光”。

RX1系列的地位已经基本被A7系列取代,RX1的后续或许扩大画幅才是好选择

镜头问题怎么解决?很简单,找人合作,而玛米亚的确是个不错的选择

  虽 然我们可能很难在CES上见到真正的成熟化商品,但是已经有日本厂商的介入来打破欧洲厂商的这种壁垒,从一定角度上就意味着同类型产品成本和价格的降低。 不论你如何看待日本厂商,但就大规模生产以及将商品变得便宜好用方面,日本厂商的确在各行各业都是有着巨大的推动力。而就近两年而言,索尼在这方面真可谓 是“相当努力”,这次是不是索尼又能打破常规,着实是值得期待的。

  镜头不落下 更高素质更大光圈

  说了半天相机和机身,我们也不能落下镜头这条主线。随着可换镜头相机受到了更多消费者的认可,镜头自然也会拥有更多的市场和发展空间。而近两年我们见到的新镜头产品也的确可谓是琳琅满目。在2015年的CES上我们能见到什么,这里我们也说到一番。

尼康的f/1.8G系列的下一步会否就是24mm f/1.8G呢

ART 50mm f/1.4后适马会否给我们带来些惊喜呢

  先说说全画幅/APS镜头,除了“刷机身”,没有镜头的配合也是不行的。既然大家都喜欢大的,除了画幅大,镜头也要光圈大才够给力。这里值得一提的是尼康正 在一步步扩展的f/1.8G系列,这个高性价比系列镜头已经推出了数款,据悉全新的24mm f/1.8G也将到来,说不定CES上我们就能见到这款新 品。另外,适马的Art系列在50mm f/1.4后还没有什么后续动作,之前传闻的85mm和24mm f/1.4是否会在本次CES上公布开发计划也 是值得关注的。

奥林巴斯的7-14mm Pro镜头发布后也可以集齐自己的大三元了

  另外,在M4/3领域,不少新镜头也值得期待。之前已经现身过的奥林巴斯7-14mm f/2.8和300mm f/4镜头都很有可能在本届CES上正式发布,而具备更大光圈的12mm f/1.0等镜是否会现身更是值得关注。

能有怎样的新品,我们CES上见吧!

  总的来看,在众多的谍报传闻下,CES上影像产品领域还是有着不少新品值得期待一番的。虽然CES大展算不上影像产品的主场,不过别忘了,在2015年1月 份过后,紧随而来的是2月份的CP+。作为主场大战的预热,CES上的“前菜”相信不会让摄影爱好者和器材党们失望。就让我们睁大眼睛,等待 CES 2015上的新品吧。

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供DigikeyMouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。