在2013年的高交会上,TDK推出了以“以磁性材料为核心的TDK下一代解决方案”为主题的展台。当时TDK围绕磁性材料,对下一代通信市场和能源相关产品进行了集中展示,其中关于汽车电子产品的展示让人印象尤为深刻。
时转今日,在2014年的高交会上,TDK继续发力“以磁性技术为核心,面向未来”为主题,推出了极具创意的投影式展台,力图为观者带来不一样的参观体验,并深化了TDK磁性材料在众多科技领域的影响力。
TDK是以铁氧体的发明为契机而创建的
铁氧体是指以铁锈(氧化铁)为主要原料,将其烧灼凝固而成的烧结物。它与铁类相同,具有吸磁的特性,被称为磁性体。1930年,东京工业大学的加藤与五郎博士和武井武博士研发成功铁氧体,1935年斋藤宪三先生创建了TDK公司,致力于把铁氧体技术产业化。
回顾TDK的技术方针,是以更高一筹的意志与觉悟,树立新的技术典范为宗旨,勇于挑战与革命。TDK有值得骄傲的四大发明:是TDK创业时的铁氧体,第二是磁带技术,第三是推动电子设备小型化的精密层叠技术,第四是应用在电脑硬盘驱动器里的薄膜磁头&超尖端技术。
TDK的DNA就是磁性技术。微细加工、粉体与薄膜生成、烧结、涂布等进步形成了核心技术。目前TDK正以材料技术为核心,目前看好三大类技术和产品:薄膜磁头与超尖端技术;基板内置用薄膜电容器(TFCP);未来的非接触供电技术。
汽车电子永不止步
本次高交会展台,TDK主要展出了三个方面的产品: 汽车、信息通信技术、工业设备与能源。
据统计,2015年,全球车载电自设备和组件工业市场预计会达到58兆日元,全球汽车生产量预计在2020年将超过每年1亿辆。现在汽车电子化倾向越来越重,有人预测未来5年内汽车电子产品价值将占据整车的50%,除了常见的主被动安全系统之外,车载娱乐系统、车联网也是重要的发展趋势。全球气候变暖、空气污染越来越严重等问题都在推动世界各国把重点放在汽车环保性能的提高以及新技术的开发上,对于TDK而言,绿色汽车电子产品首先是指那些能够减少排放,提高燃油效率的动力控制产品,此外,绿色概念还应包括能够降低车载电子设备的功耗,延长电子设备使用寿命之类的产品。
无论是往年的还是现在的展台,汽车始终是TDK不变的主题和重点关注市场。今年TDK在以往的基础上,再接再厉,推出了各类新品,以扩大其市场份额。其中包括,保证汽车安全、舒适、环保、可靠性的各种传感器,支持能源基础设施的多种降噪产品。TDK亦希望通过采用先进的材料技术和创新性的产品,为消费者营造与环境和谐共存的节能驾驶和汽车生活。
TDK在深圳高交会上展示了各种在汽车电子工业的系统控制中不可或缺的汽车用传感器。比如位置传感器、电流传感器、旋转传感器、以及爱普科斯(EPCOS)温度传感器。其中位置传感器通过非接触方式检测物体位置,主要特点是能够精确测定数十毫米范围,可在尘埃、水以及油中等严酷环境下使用,即使在噪音环境下也能够稳定工作,同时,由于检测的是绝对位置,因此无需原点复位。该类产品主要用于变速器内可动物体的位置检测,变速杆的位置检测以及悬架的位移量检测。 另外,采用MEMS(微机电系统)技术制造的爱普科斯(EPCOS)压力传感器、以及应用HDD磁头技术生产的先进TMR传感器等各种传感器,可保证汽车的安全、舒适、环保和可靠性。
创造绿色智能社会
近年来,以智能电网作为能源基础设施的智能社会,推动了各地构建社会系统的步伐。TDK产品和技术在工业设备与能源领域非常活跃,并为提高工业设备的节能效率和可靠性做出了贡献。用于系统连接和升压的爱普科斯(EPCOS)电抗器和铝电解电容器、用于直流母线的爱普科斯(EPCOS)薄膜电容等电力电子产品为维持电力品质和高效转发做出了巨大贡献。
TDK提供的双向DC-DC转换器、蓄电池充电用的AC-DC电源等支持新一代能源生活的先进电源。此外,TDK独有的生产技术运用在倒转芯片实装机等FA设备上,获得了业界的极高评价。若想要驱动电器和电子设备,提供稳定电压的电源是必不可少的。TDK提供各种电源,如高效率前端电源、AC-DC和DC-DC功率模块、小型DC-DC转换器、CVCC(恒压恒流)电源等,支持电气和电子设备的运行。
另一方面,与电力系统相关的电子设备、系统电源线容易混入干扰和噪音。为保护电路不受雷电导致的浪涌干扰、脉冲干扰、高频噪音等传导性干扰的影响,TDK旗下的爱普科斯(EPCOS)提供压敏电阻、气体放电管、电源线用EMC滤波器等各种采用了材料技术等核心技术的保护器件和降噪产品。
针对于工业设备和能源的电力设备,能够在节能的基础上,为各个领域提供所需要的能源,既满足了工业和生活的需求,又为节能型智能化社会做出了贡献。
一切的基础——ICT网络
2020年,急剧增加的世界信息量预计约为2010年的40倍,随着信息技术的广泛使用,网络已经成为了我们生活着中不可或缺的一部分。抛开我们常用的智能手机、平板电脑不谈,单单是我们之前提到的汽车和智能社会的未来远景就离不开网络。汽车所组成的车联网需要网络来传输信息进行控制,智能社会的方方面面都需要网络的支持,网络已经成为了一个社会的基础设施,需要我们着力发展。
TDK认为,除了网络的功能、舒适性、连接性等便利性外,今后更加要求的是安全性和可靠性。TDK的技术和产品在云时代的ICT基础设施建设中将会做出巨大的贡献。举个例子来说,目前,在全球的手机终端设备中约有50%是智能手机,智能手机每年销售的熟练约为10亿台。随着LTE 4G网络的普及,以及5G网络的规划,智能手机将越来越多的领域连接起来。采用了核心技术的各种TDK电子元件和模块极大的扩大了智能手机的可能性。
作为占TDK中营收48%的被动元件业务,和磁性产品业务一样,TDK也拥有着不错的产品和技术。特别是在陶瓷电容器、电感器设备等方面保持着技术的优势。正是因为在被动元件和磁性元件方面有着诸多优势和技术积累,TDK才能够成为ICT网络中不可或缺的一部分。例如以智能手机为代表的移动设备上多采用了TDK的锂离子聚合物电池。此外,无线充电系统仅需放置在终端上,即可随时轻松充电,极大地支持了用户的舒适移动生活。TDK还提供无线供电所用的线圈组件,它采用了磁性材料技术和磁气电路技术。
另一方面,作为的电子元件生产厂商,TDK在被动元件和磁性元件方面有很深的造诣。各种电子元件支持者电子工业社会的发展。为了驱动IC和LSI等主动元件,电容器、电感器等被动元件和印刷电路板等结构产品是不可或缺的。尤其是被动元件芯片化、SMD化和模块化,推动了电子设备的小型化、轻量化和超薄化的发展。