处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

TI推出业界首款10W 无线电源解决方案

TI推出业界首款10W 无线电源解决方案
来源:EEWORLD 时间:2014-11-29

    可为消费类电子产品提供快捷安全的无线充电服务,TI 接收器与发送器系统不仅可为 1 节及 2 节电池供电应用高效充电,且支持所有符合 Qi 标准的 5W 无线充电系统。

    2014 年 11 月 28 日,北京讯---德州仪器 (TI) 宣布推出一款支持业界首款全面集成型 10 W无线充电解决方案,该解决方案的接收器及相应发送器更为高效,可帮助工业、医疗及个人电子产品的设计人员让设备在摆脱所有连接器的同时,更快、更高效地充电。此次推出的bq51025 和 bq500215 目前都已投入量产,它们不仅支持防水、防尘以及便携式设计,而且还更快的为 1 节及 2 节(1S 和 2S)锂离子电池充电且不会产生过热。此外,该充电解决方案还兼容于市场上任何符合 5W Qi 标准的产品,有助于消费类电子产品可以更为灵活的在比以往更多的地方充电。

10W 高效率无线充电

    Bq51025 接收器不仅支持 4.5V 至 10V 的可编程输出电压,而且与 TI bq500215 无线电源发送器相结合,还可在 10W 功率下实现高达 84% 的充电效率,从而可显著提高散热性能。该功能齐备的无线电源接收器解决方案尺寸仅为 3.60 毫米 × 2.89 毫米,可设计应用在众多便携式工业设计方案中,包括零售终端扫描仪、手持式医疗诊断设备以及平板电脑和超级本等个人电子产品。

    发布的bq500215 是一款专用的固定频率 10W 无线电源数字控制器发送器,兼容于 5W Qi 接收器。该发送器采用增强型异物检测 (FOD) 方法在发送任何电源之前可进行异物检测,如果检测到过大损耗,便主动降低功率。

bq51025/bq500215 的主要特性与优势:

    快速充电接收器与 TI bq500215 控制器相结合,可在 10W 功率下实现高达 84% 的系统效率,从而可为 1 节及 2 节电池供电电子设备实现快速充电体验;

    符合 Qi 标准的通信与控制可确保与任何功率达 5W 的无线电源联盟 Qi 认证型发送器及接收器兼容。无线充电解决方案的 I2C 通信接口不仅有助于接收器在发送器表面更好地对齐,而且还支持在接收器和发送器之间发送专有数据包;

    两款器件都将兼容于 TI 未来的中级功率 Qi 标准发送器与接收器。

无线电源评估板

     bq51025EVM-649 无线电源接收器评估套件可帮助设计人员评估 bq51025 的工作与性能;

    bq500215EVM-648 无线电源发送器评估板提供符合 Qi 标准无线充电板的所有基本功能。12V 输入单线圈发送器可帮助设计人员加速产品上市进程。

TI 与无线电源
    TI 无线电源管理产品支持创新高效的无线充电功能,不仅适用于手机、平板电脑以及其它便携式电子产品,而且还适用于从独立充电板到汽车及设备内嵌充电板的无线电源充电发送器。TI 不仅可提供支持 WPC Qi 标准的丰富电源集成电路产品系列,而且也是无线电源联盟 (A4WP) 与 PMA 的成员。
 
供货情况

    bq51025 接收器与 bq500215 发送器现已投入量产。bq51025 采用 42 焊球、3.6 毫米 × 2.9 毫米 × 0.5 毫米芯片级封装,而 bq500215 则采用 9 毫米 × 9 毫米封装。

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22190次
2 1N4001 0.19MB 18105次
3 DAC1220E 0.95MB 16429次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15971次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14164次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11841次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9409次
8 DS1337U+ 0.28MB 9191次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9185次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9103次