处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

飞思卡尔低成本车规等级360度环视解决方案

飞思卡尔低成本车规等级360度环视解决方案
来源:eefocus 时间:2014-11-28

随着汽车在人们的生活中越来越普及,驾驶体验也越来越被用户所重视。小区车位越来越紧张,停车难越来越困扰现代都市人。先进驾驶辅助系统(ADAS)已经开始进入中、低端车的配置表。


飞思卡尔作为主流汽车芯片提供商,不仅致力于基于以太网的先进驾驶辅助系统的搭建和推广。 同时还敏锐的察觉到了该领域低成本市场的需求。目前已经推出低成本车规等级360度环视解决方案,该方案基于i.MX6平台,通过PCIe接口与英特矽尔(Intersil)TW6865四通道模拟视频采集芯片相连接来实现。


演示平台(如下图)已经成功搭建,相应的软件(包含实时数据采集,鱼眼校正,及图像拼接等算法)也已经调试完毕,实现效果已经达到主流汽车电子厂商的需求

这意味着,与当前高端方案相比,它能够以极少的软硬件资源实现基本的环视功能。同时它还具备飞思卡尔市场的功耗和成本效益优势。结合飞思卡尔打包提供的资源库、以及硬件和软件开发套件,使其可以在当前的i.MX6平台上,帮助汽车电子方案商迅速地将环视系统产品化,赢得市场。

下面用一个简单的表格将该方案与以太网方案进行对比。

 

以太网方案

模拟方案

方案成熟度

为汽车量身定制,刚起步

源自安防领域,成熟

针对市场

中高端

中低端

成本

应用

自动驾驶等

泊车辅助等

可扩展性

方案复杂度

中等

 

硬件系统框图:

 

软件数据流框图:

基于Linux V4l2架构的TW6865驱动程序用DMA抓取CVBS摄像头的数据;然后由飞思卡尔IMX6应用处理器的图像处理单元(IPU)对抓到的隔行CVBS图像进行解交织(De-interlace)处理得到去锯齿平滑后的图像;后平滑后的4个摄像头图像用iMX6的GPU混合后显示到显示屏上。

在4个摄像头同时工作的情况下,本方案整套软件在iMX6双核CPU上的负载小于10%。另外在支持4路摄像头显示的同时,本方案还支持后台录像功能,可以把某几路的CVBS摄像头图像数据录制成H.264文件,用做行车记录仪功能。

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22196次
2 1N4001 0.19MB 18110次
3 DAC1220E 0.95MB 16434次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15979次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14169次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11846次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9415次
8 DS1337U+ 0.28MB 9196次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9194次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9107次