处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

爱立信与IBM合作研发5G天线 期待开启更多新应用

爱立信与IBM合作研发5G天线 期待开启更多新应用
来源:thome 时间:2014-11-26

    瑞典电信设备制造商爱立信(Ericsson)与IBM宣布将共同研发第五代行动网路标准(5G)的相位阵列(phased-array)天线设计,希望未 来的技术能够服务更多使用者,提供更多样的服务,以及以不同等级的资料传输速度提供行动用户比现在更快的行动网路服务。

    行动网路标准大约是以十年为周期,例如代出现在1980年,第三代出现在2000年,近风行的是4G网路,预期5G将于2020年成为主流。

    相位阵列是由一群天线组成的阵列,送往各天线的相对相位经过适当调整,后会在指定方向强化讯号,并压抑其他方向的讯号,应用在调幅广播电台可以限定广播范围以减少对其他地区的干扰,应用在行动基地台时,则会比现有的机械天线更具弹性。

    爱立信及IBM于声明中指出,他们将共同研究相位阵列的各种相关技术以发展可服务更多行动用户的原型系统,于相同的频率上触发更多的新应用,相较于现今的电 缆或有线网路,其资料传输速度将以级数成长,同时准备把100个天线与无线电整合在比信用卡还小的单一晶片上,以方便在室内或稠密的城市地区架设高容量的小型基地台。

    爱立信无线电产品管理负责人Thomas Norén表示,他们已于今年7月的测试中展现5 Gbps的无线传输能力,另也与IBM合作以解决尺寸的限制并发展天线技术,开启更多新应用的可能性。

    事实上,爱利信甫于今年9月发表只有平板电脑大小的RBS 6402小型室内基地台,支援300 Mbps的LTE传输速度。不过,Norén指出,RBS 6402的尺寸仍然受限于内部元件,与IBM的合作将能提供适用于人口稠密地区且具备适当覆盖能力与容量的产品。

    有鉴于消费者端的新应用与功能日益增加,再加上无线M2M(machine-to-machine)技术的应用愈来愈广泛,使得行动频宽愈来愈吃紧,根据爱 立信今年的调查报告,2019年的行动资料流量将达现在的10倍,且在2013年底已有2亿台的M2M装置,估计到2019年可能会成长至3~4倍。

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、OnlinecomponentsMaster等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22197次
2 1N4001 0.19MB 18112次
3 DAC1220E 0.95MB 16435次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15980次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14171次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11847次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9415次
8 DS1337U+ 0.28MB 9196次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9194次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9108次