处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

未来4年半导体终端应用需求 汽车电子跑第1

未来4年半导体终端应用需求 汽车电子跑第1
来源:苹果日报 时间:2014-11-24

    半导体终端产品应用面扩散的效应,抵销笔电、手机等成长趋缓,根据市调机构ICInsights统计,自2013年起至2018年止,汽车相关电子成长力道将会为强劲,年复合成长率有10.8%,其次是通讯相关晶片成长率6.8%,工业/医疗应用也有5.7%,优于整体市场年复合成长率5.5%。

    ICInsights针对未来数年半导体应用做出统计,对未来4年(至2018年止)半导体终端应用包含汽车电子、通讯应用、工业/医疗应用、政府/军用、消费性电子与电脑等6大应用的产值成长率进行排名,依照年复合成长率排名,汽车应用10.8%表现强,其次是通讯6.8%,工业5.7%、政府4.1%、消费性电子4.1%、电脑相关3.3%。    

年复合成长率达10.8%

    ICInsights表示,至2018年为止,整体IC市场年复合成长率约5.5%,汽车应用成长率10.8%,汽车应用成长力道强,主要是因过去的基期较低,目前多数汽车并未大量导入半导体技术,另一个原因则在于随着科技持续进步,车厂开始思考导入半导体技术以提升汽车安全性与行车效率,其中包含通讯技术、影像纪录器,以及各种可辅助驾驶的相关自动化系统。

    ICInsights统计,今年整体IC应用市场仍以通讯为多数,产值高达1074亿美元,其次是电脑相关应用,产值达1037亿美元,汽车电子相关仅217亿美元,除低于通讯与电脑相关外,也低于消费性电子353亿美元,基期相对偏低,不过产值已较去年成长1%。

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22196次
2 1N4001 0.19MB 18109次
3 DAC1220E 0.95MB 16434次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15978次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14169次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11845次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9415次
8 DS1337U+ 0.28MB 9196次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9192次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9107次